Autodesk ha scelto i robot UR per una vasta gamma di progetti grazie alle funzionalità di sicurezza dei robot - che consentono una ricerca più "audace" - e all'architettura aperta dei cobots che facilita lo streaming dei comandi e le iterazioni rapide.
Autodesk produce software comunemente utilizzati nel settore delle costruzioni e richiede una ricerca approfondita per creare nuove soluzioni che consentano ai propri clienti di lavorare a stretto contatto con i robot per svolgere nuove attività. Mentre la catena di approvvigionamento della produzione consente tolleranze di prodotto molto più piccole, la differenza nelle parti gestite nella costruzione è in genere molto più ampia, creando sfide per la ripetibilità e le prestazioni di gestione delle soluzioni di automazione. Avere la flessibilità di spostare un robot in un cantiere robusto e distribuirlo in diversi compiti è difficile anche con i robot industriali tradizionali che di solito rimangono in gabbie di sicurezza dedicate a un solo compito.
Il Robotics Lab di Autodesk utilizza i bracci robotici collaborativi di Universal Robots (cobots) per affrontare queste sfide nei progetti di ricerca che riguardano le interazioni uomo-robot, l'apprendimento automatico, il disegno e i sistemi di assemblaggio intelligenti. Quattro progetti recenti includono:
L'ALVEARE era un padiglione costruito con bambù grezzo e corda di fibra in stretta collaborazione tra i partecipanti alla conferenza presso l'Autodesk University, l'ICD University di Stoccarda, l'Autodesk Robotics Lab e i robot UR.
L'obiettivo era che gli utenti sperimentassero una perfetta integrazione tra produzione robotica, dispositivi indossabili, tracciamento RFID e intelligenza incorporata nei pezzi dell'edificio. È stata una sfida formidabile. Il bambù grezzo è un materiale molto irregolare e pieghevole con diverse lunghezze e larghezze. "Quando abbiamo iniziato, non eravamo davvero sicuri di quanto potessimo lavorare con il nostro robot e aiutarlo a comprendere l'incertezza e la variabilità che gli stavamo dando", spiega Heather Kerrick, Senior Research Engineer presso il Robotics Lab di Autodesk. "Eravamo davvero orgogliosi della nostra capacità di potenziare il robot dandogli sensori e capacità decisionali e poi agire di conseguenza."
L'Hive Pavilion è stato costruito in "stazioni di avvolgimento" dove i partecipanti hanno fissato tre pezzi casuali di bambù su un robot universale che ha generato la sequenza di movimento necessaria per agganciare la fibra sulle punte del bambù per creare un elemento tensegrale unico e dall'aspetto erboso. "I robot UR erano in grado di offrire movimenti molto precisi e misurazioni molto precise che sarebbe stato difficile per un essere umano fare in loco, quindi l'essere umano non aveva bisogno di tanti strumenti o attrezzature di misurazione", afferma Kerrick, sottolineando anche l'aspetto della sicurezza. "Stiamo conducendo ricerche sperimentali in cui i robot si muovono in base ai dati dei sensori in tempo reale, quindi la possibilità che il robot faccia qualcosa di inaspettato è davvero alta", spiega Kerrick, aggiungendo che se il suo team avesse utilizzato un robot più grande e più industriale, non sarebbero stati in grado di interagire con il pubblico allo stesso modo e sarebbe stato un progetto di ricerca molto più lento. "Ma con gli Universal Robots, siamo stati in grado di essere un po' più audaci con la nostra ricerca perché potevamo fidarci che il robot non si rompesse da solo e non rappresentasse un pericolo per gli altri." Il team di Autodesk ha costruito con successo l'HIVE in tre giorni.
Essere in grado di operare in uno spazio aperto senza protezioni di sicurezza ha anche fatto atterrare il robot UR10 in un cameo in "Artoo in Love" un cortometraggio virale creato da Evan Atherton, un ingegnere di ricerca di Autodesk. Il film presenta il ritratto del modello UR10 di Universal Robots in un parco. "Portare un robot in questo luogo sconosciuto è stata una sfida interessante", spiega Atherton. Insieme ai colleghi, calibrò il robot e scrisse un semplice programma che indirizzava il robot a seguire i percorsi di un disegno vettoriale che veniva proiettato su una tela. "L'UR10 era perfetto; era piccolo, mobile e sicuro. Potremmo tirarlo fuori in un caso Pelican. Se avessimo usato uno dei nostri robot tradizionali, avrebbe richiesto un carrello elevatore e una gabbia di sicurezza in modo che non avrebbe mai funzionato", dice.
Le caratteristiche di sicurezza integrate dei robot UR hanno anche spinto Autodesk a sviluppare un prototipo di "assistente robot" per i cantieri edili che può essere spostato nei cantieri. Il team di ricerca ha messo un router all'estremità del braccio del robot, gli ha dato una telecamera e un proiettore e ha sviluppato un software di apprendimento automatico che ha permesso al robot di riconoscere i gesti umani e i comandi vocali. Ad esempio, l'UR10 può essere arrotolato su un pezzo di cartongesso e proiettare una presa sulla parete che l'utente può modificare e quindi utilizzare il comando vocale per dire all'UR10 di andare avanti e tagliarlo.
Un'altra sfida del settore delle costruzioni ora affrontata nella ricerca di Autodesk con i robot UR è lo sviluppo di un sistema di assemblaggio intelligente con il "Brick-Bot" del team che affronta tre sotto-problemi: bin-picking, re-grasping e posizionamento.
Utilizzando la guida visiva, il robot può scegliere un mattone predefinito in un miscuglio di diverse dimensioni e colori. Se il mattone viene afferrato nella posizione sbagliata per il posizionamento, l'UR10 esegue un rilievo visivo e può riposizionare e riafferrare il mattone fino a posizionarlo correttamente nella pinza. Il posizionamento finale è anche guidato dalla visione di un secondo robot UR, un UR5, che regge una telecamera per controllare il gruppo del mattone. "La prossima iterazione è quella di iniziare effettivamente ad assemblare progetti, ad esempio una casa di Lego o una giraffa giocattolo, e poi farli costruire automaticamente dal robot", spiega Yotto Koga, Software Architect di Autodesk, sottolineando come la capacità di lavorare proprio accanto al robot in questo processo sia fondamentale. "Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Universal Robots è perché è sicuro da aggirare. Potrei letteralmente collegare il robot al mio laptop, lavorare accanto ad esso e ripetere rapidamente i nostri esperimenti senza preoccuparmi dei protocolli di sicurezza che rallentano le cose. Questo è stato molto importante per noi per progredire in questo progetto."
I rapidi progressi sono stati facilitati anche dalle API aperte dei robot UR. "Siamo stati in grado di ottenere un controllo di livello piuttosto basso dei robot UR utilizzando l'API di streaming sulla comunicazione TCP, che era vitale per le nostre particolari esigenze in quanto avevamo bisogno di accedere direttamente al robot bypassando il sistema operativo del robot", spiega l'architetto del software. La sua collega Heather Kerrick racconta come il progetto HIVE abbia beneficiato anche dell'architettura aperta del robot. "Costruire l'ALVEARE significava lavorare in una serie di linguaggi e ambienti di codifica diversi tra team e dispositivi. Siamo stati in grado di semplificare tutti i nostri comandi in un'unica stringa che potevamo inviare al robot", afferma. Con i nostri robot industriali più grandi, sono spesso necessari passaggi o software aggiuntivi per eludere qualsiasi controllo nativo incorporato nel robot, il che non è il caso qui. Anche il linguaggio di scripting per l'UR è molto, molto semplice da imparare e da usare."
Heather Kerrick, Senior Research EngineerEravamo davvero orgogliosi della nostra capacità di potenziare il robot dandogli sensori e capacità decisionali e poi agire di conseguenza.

I robot in cantiere sono una rarità, in gran parte dovuta al fatto che i robot industriali tradizionali devono operare all'interno di gabbie di sicurezza e non possono essere facilmente spostati. Le caratteristiche di sicurezza integrate di Universal Robots consentono loro di lavorare a fianco degli esseri umani senza protezioni di sicurezza. Ciò ha consentito al prototipo di assistente robotico Autodesk di essere spostato tra le attività, come il taglio di pezzi predefiniti di cartongesso. Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

"Una delle cose più interessanti che abbiamo imparato dal progetto HIVE è che le persone con molta esperienza nella robotica sono rimaste molto impressionate da ciò che siamo stati in grado di fare con tutti i sensori, mentre le persone che non avevano mai lavorato con la robotica lo davano per scontato. Pensavano che questa tecnologia funzionasse così", racconta Heather Kerrick, Senior Research Engineer presso il Robotics Lab di Autodesk. Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

Autodesk ha creato un software di abilitazione vocale, consentendo all'operatore di dire semplicemente all'UR10 quando tagliare il muro a secco. Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

L'obiettivo nella costruzione del padiglione HIVE era che gli utenti sperimentassero una perfetta integrazione tra produzione robotica, dispositivi indossabili, tracciamento RFID e intelligenza incorporata nei pezzi dell'edificio. Il progetto HIVE è stato una collaborazione tra Autodesk Robotics Lab, ICD University of Stuttgart e i partecipanti all'Autodesk University. Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

"I robot UR erano in grado di offrire movimenti molto precisi e misurazioni molto precise che sarebbe stato difficile per un essere umano fare in loco, quindi l'essere umano non aveva bisogno di tanti strumenti o attrezzature di misurazione. Sono stati in grado di andare al robot, ottenere la parte di cui avevano bisogno e poi riportarla in un cantiere", afferma l'ingegnere di ricerca Autodesk Heather Kerrick, il cui team ha creato con successo l'ALVEARE in tre giorni.
Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

"Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Universal Robots è perché è sicuro da aggirare. Potrei letteralmente collegare il robot al mio laptop, lavorare accanto ad esso e ripetere rapidamente i nostri esperimenti senza preoccuparmi dei protocolli di sicurezza che rallentano le cose. Questo è stato molto importante per noi per progredire in questo progetto", afferma Yotto Koga, architetto software di Autodesk.
Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA

L'architettura aperta dei robot UR semplifica lo streaming dei comandi. Il robot UR10 è stato in grado di disegnare R2D2 innamorandosi di una cassetta postale attraverso un semplice programma che indirizzava il robot a seguire i percorsi di un disegno vettoriale che veniva proiettato su una tela.
Robot collaborativo UR10, Autodesk, USA
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...