La gamma e-Series si è arricchita di un nuovo prodotto: UR16e. Il nuovo cobot si pone già a vertici della sua categoria per payload e precisione.

La gamma e-Series si è arricchita di un nuovo prodotto: UR16e. Il nuovo cobot si pone già a vertici della sua categoria per capacità di carico e precisione erogata (rispettivamente 16 kg di payload reali - ovvero al massimo sbraccio e alla massima velocità - e +/- 0,05 mm di ripetibilità).
Queste caratteristiche ne fanno uno strumento robusto e potente adatto ad automatizzare attività caratterizzate da carichi rilevanti e che necessitano di precisione. Ecco alcuni ambiti applicativi che possono avvantaggiarsi delle straordinarie performance di UR16e:

Esistono poi altri vantaggi che derivano dall’ aver sviluppato UR16e dalla piattaforma tecnologica e-Series. Tra questi:
Se vuoi scoprire tutti i vantaggi e le potenzialità dei nostri cobot, leggi subito la nostra guida.