<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

Umanoidi o robot progettati per compiti specifici: cosa ascoltano le aziende manifatturiere quando l’hype cala?

Gli umanoidi sono ovunque, in questo momento. Per chi guida aziende manifatturiere già sotto pressione per migliorare la produttività, la domanda è inevitabile: è qualcosa per cui dovremmo prepararci?

I robot umanoidi sono ovunque, in questo momento. Basta scorrere LinkedIn per vedere un umanoide completare una mezza maratona, ballare o svolgere routine attentamente coreografate, che suggeriscono un salto in avanti nelle capacità della robotica. Per chi guida aziende manifatturiere già sotto pressione per migliorare la produttività, la domanda è inevitabile: è qualcosa che dovremmo iniziare a pianificare, o semplicemente osservare da lontano?

Questa valutazione è stata al centro del nostro recente webinar, Humanoids vs Purpose-Built Robotics: What Manufacturers Actually Need Next. Tre esperti con prospettive diverse — ricerca, ingegneria e operations manifatturiere su larga scala — sono arrivati alla stessa conclusione: la maturità industriale ha molto poco a che fare con lo spettacolo.

Il livello di partecipazione durante la sessione ha confermato quanto il tema sia attuale. I sondaggi rivolti al pubblico e le domande emerse successivamente hanno mostrato una reale curiosità verso il possibile contributo degli umanoidi nel manifatturiero, ma anche una forte attenzione a ciò che può essere implementato, supportato e giustificato già oggi.

Quando una demo non equivale a un deployment

Dal punto di vista della ricerca, il professor Norbert Krüger, Professor & Chair of Engineering alla University of Southern Denmark, ha sottolineato il divario tra una dimostrazione efficace e un sistema realmente utilizzabile in ambito industriale.

Realizzare un video impressionante è relativamente semplice. In un ambiente di laboratorio, i robot possono essere regolati, resettati e testati più volte finché un’attività riesce almeno una volta: abbastanza per catturare l’attenzione. La produzione richiede qualcosa di completamente diverso: prestazioni stabili su migliaia di cicli, in presenza di variabilità, senza intervento umano costante.

La manipolazione resta un esempio evidente di quanto la tecnologia umanoide abbia ancora strada da fare. Mani antropomorfe a cinque dita sembrano intuitivamente utili, ma la presa destrezza con livelli di affidabilità industriale è ancora un problema irrisolto. Norbert ha condiviso un esempio personale tratto da un importante progetto di ricerca europeo, in cui, dopo anni di lavoro, una mano robotica complessa ha raggiunto circa il 50% di affidabilità nello svolgimento del compito. Tecnicamente notevole. Operativamente inutilizzabile.

Il suo scetticismo non era liquidatorio. I progressi nella locomozione, nell’apprendimento e nella percezione sono reali, e gli investimenti continuano ad accelerare. Ma senza una manipolazione robusta e ripetibile, l’uso industriale esteso degli umanoidi resta difficile da giustificare.

L’affidabilità come vero spartiacque

Questa prospettiva di ricerca si è allineata strettamente con il punto di vista ingegneristico. David Brandt, VP R&D e CTO di Universal Robots, ha inquadrato la sfida in termini molto diretti: la complessità moltiplica le modalità di guasto, e gli umanoidi sono tra le macchine più complesse mai costruite.

Nel manifatturiero, le aspettative di affidabilità sono non negoziabili. Un sistema che fallisce una volta ogni cento cicli non è “quasi pronto”: non è implementabile. Gli ambienti produttivi richiedono prestazioni vicine alla piena affidabilità prima che si possa costruire fiducia. Tutto ciò che resta al di sotto di questo standard si traduce in fermi macchina, rilavorazioni e interventi manuali di ripristino.

La sicurezza rende il tema ancora più complesso per gli umanoidi. La valutazione del rischio nella robotica industriale si concentra meno su come i sistemi funzionano e più su come possono fallire. Nel caso degli umanoidi, dimensioni, massa e movimenti dinamici introducono scenari di guasto — come la perdita di equilibrio — estremamente difficili da mitigare secondo gli attuali standard di sicurezza. Anche se il lavoro sugli standard prosegue, questo resta un ostacolo importante alla diffusione nel breve periodo.

Come i leader manifatturieri valutano le soluzioni

Rodrigo Dall’Oglio, President, Operational Excellence and Transformation di Flex, ha descritto come la sua azienda valuta l’automazione all’interno della propria presenza globale, dove migliaia di robot, inclusi robot collaborativi industriali Universal Robots e AMR MiR, sono già utilizzati quotidianamente.

Tra i criteri chiave di valutazione di Flex ci sono sicurezza, ritorno sull’investimento, affidabilità, impatto sulla qualità e tracciabilità. Le tecnologie che ottengono buoni risultati su queste dimensioni vengono implementate e scalate. Quelle che non li ottengono, no.

La scalabilità, ha sottolineato, dipende da governance, standardizzazione e partner capaci di supportare deployment ripetibili in regioni e siti diversi.

Alla domanda su come le organizzazioni possano accelerare l’automazione, il suo consiglio è stato di evitare la novità fine a sé stessa: prima correggere i processi, poi standardizzare ciò che funziona, investire nel change management e premiare l’implementazione. È l’esecuzione, non la sperimentazione, a spostare davvero l’ago della bilancia.

Dove è arrivata la discussione

Pur partendo da discipline diverse, tutte e tre le prospettive sono confluite nello stesso principio: il valore industriale nasce da sistemi progettati intorno ai compiti e agli ambienti, non intorno a una forma umana idealizzata.

Gli umanoidi potranno avere un ruolo in futuro, con la maturazione di hardware, apprendimento e interazione. Ma per le aziende manifatturiere che devono prendere decisioni oggi, il successo dipende ancora da tecnologie sicure, affidabili, manutenibili e scalabili.

Il coinvolgimento del pubblico — sia nei sondaggi sia nella discussione — suggerisce che il settore sia pronto per una conversazione più concreta. Meno centrata su ciò che appare impressionante in video. Più orientata a ciò che regge davvero sul piano di fabbrica.

Guarda esempi di robot che generano valore oggi

ROI nello stampaggio a iniezione in 1.500 ore grazie ai robot collaborativi

Il cobot UR20 abilita una nuova opportunità nella pallettizzazione

I robot mobili autonomi MiR ottimizzano i flussi logistici interni presso lo stabilimento Stellantis di Caen.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.