<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Teradyne Robotics ottiene la certificazione IEC 62443-4-1 ML3

Con l’automazione industriale sempre più connessa, la cybersecurity non è più soltanto una questione IT, ma un requisito operativo fondamentale. Universal Robots annuncia che Teradyne Robotics ha ottenuto la certificazione IEC 62443-4-1 Maturity Level 3, “ML3”.

Con l’automazione industriale sempre più connessa, la cybersecurity non è più soltanto una questione IT, ma un requisito operativo fondamentale. A produttori, integratori e costruttori di macchine viene richiesto non solo di dimostrare che i propri sistemi siano sicuri oggi, ma anche che la sicurezza sia integrata nelle modalità con cui questi sistemi vengono sviluppati, mantenuti e migliorati nel tempo.

Universal Robots annuncia che Teradyne Robotics ha ottenuto la certificazione IEC 62443-4-1 Maturity Level 3, “ML3”, un importante traguardo nel nostro impegno a fornire soluzioni di automazione sicure e pronte per il futuro, sia per Universal Robots sia per MiR.

Che cos’è la IEC 62443-4-1?

La IEC 62443 è ampiamente riconosciuta come il principale framework internazionale per la cybersecurity dei sistemi di automazione e controllo industriale. Lo standard IEC 62443-4-1 si concentra in particolare sul ciclo di sviluppo sicuro di software e prodotti, definendo il modo in cui le organizzazioni progettano, sviluppano, testano, mantengono e aggiornano i prodotti tenendo conto della cybersecurity.

La IEC 62443-4-1 prende in esame i processi alla base dello sviluppo dei prodotti, tra cui:

  • gestione e governance della sicurezza;
  • requisiti di sicurezza e valutazione del rischio;
  • architettura secure by design;
  • implementazione sicura e pratiche di sviluppo del codice;
  • test di verifica e validazione;
  • gestione delle problematiche di sicurezza e delle vulnerabilità;
  • gestione degli aggiornamenti di sicurezza;
  • linee guida sulla sicurezza e documentazione per l’hardening dei sistemi.

Queste pratiche contribuiscono a garantire che la cybersecurity venga presa in considerazione fin dalle prime fasi di progettazione, fino all’implementazione e alla successiva manutenzione del prodotto.

Perché ML3 è importante

I Maturity Level della IEC 62443-4-1 descrivono il livello di applicazione sistematica dei processi di sicurezza nello sviluppo dei prodotti da parte di un produttore. Se le precedenti certificazioni avevano già validato le pratiche di sviluppo sicuro adottate da Teradyne Robotics, ML3 dimostra la capacità di sviluppare e rilasciare con continuità prodotti dotati delle funzionalità di sicurezza richieste da certificazioni tecniche come IEC 62443-4-2.

Il raggiungimento del livello ML3 dimostra che i processi di sicurezza non sono soltanto documentati e implementati, ma vengono applicati in modo sistematico, misurati e sottoposti a un miglioramento continuo.

Per i clienti, questo rappresenta una verifica indipendente del fatto che la cybersecurity non venga affrontata a posteriori o come un progetto una tantum, ma costituisca una parte integrante dell’intero ciclo di sviluppo del software.

elos medtech

La sicurezza alla base di PolyScope X

La cybersecurity dipende tanto dall’architettura quanto dai processi. PolyScope X è stato progettato come una piattaforma moderna e modulare, pensata per supportare un miglioramento continuo attraverso aggiornamenti software e funzionalità di sicurezza in costante evoluzione. I materiali interni dell’azienda descrivono PolyScope X come una piattaforma concepita per aggiornamenti continui, moderne esigenze di integrazione e un’evoluzione della cybersecurity nel lungo periodo.

Questo approccio sta diventando sempre più importante mentre le aziende manifatturiere devono confrontarsi con nuovi requisiti normativi, aspettative dei clienti sempre più stringenti in materia di cybersecurity e la crescente necessità di collegare i robot con sistemi di stabilimento, piattaforme cloud e applicazioni aziendali.

Combinando un’architettura software moderna con pratiche di sviluppo sicuro verificate in modo indipendente, PolyScope X offre una base più solida alle organizzazioni che vogliono implementare soluzioni di automazione in ambienti connessi.

polyscopex

Maggiore fiducia per clienti, integratori e sviluppatori

Per produttori e integratori di sistemi, le certificazioni di cybersecurity rappresentano più di una semplice validazione tecnica. Forniscono evidenze che possono supportare le valutazioni del rischio, i requisiti di approvvigionamento, gli audit dei clienti e le iniziative di conformità.

Certificazioni come IEC 62443-4 forniscono una prova validata da soggetti esterni delle capacità del produttore di realizzare prodotti sicuri. Queste verifiche di terze parti consentono di andare oltre le dichiarazioni del fornitore, dimostrando responsabilità e un impegno continuativo nello sviluppo di prodotti sicuri.

Con la continua evoluzione delle normative sulla cybersecurity a livello globale, le organizzazioni hanno sempre più bisogno di partner capaci di dimostrare sia la sicurezza dei propri prodotti sia quella dei relativi processi di sviluppo.

Il conseguimento della certificazione IEC 62443-4-1 ML3 rafforza la posizione di Universal Robots come fornitore affidabile di soluzioni di automazione, impegnato ad aiutare i clienti ad adottare con fiducia tecnologie robotiche avanzate.

Guardando al futuro

Il conseguimento della certificazione IEC 62443-4-1 ML3 rappresenta un ulteriore passo nel più ampio percorso di Universal Robots verso la cybersecurity e la conformità al Cyber Resilience Act.

Con la progressiva diffusione dell’automazione connessa nei diversi settori industriali, la cybersecurity continuerà a rappresentare un principio fondamentale nella progettazione di PolyScope X e delle future innovazioni software.

Per i clienti, il risultato è semplice: una maggiore fiducia nel fatto che la piattaforma software alla base delle loro soluzioni di automazione venga sviluppata secondo pratiche di cybersecurity verificate in modo indipendente e progettate per rispondere alle esigenze degli attuali ambienti industriali connessi.