I cobot sono strumenti compatti e versatili in grado di assolvere a decine di task diversi. Vediamo quali sono le applicazioni più diffuse nelle aziende manifatturiere.
I cobot sono strumenti compatti e versatili in grado di assolvere a decine di task diversi. Vediamo quali sono le applicazioni più diffuse nelle aziende manifatturiere.

I cobot sono strumenti compatti e versatili in grado di assolvere a decine di task diversi. Vediamo quali sono le applicazioni più diffuse nelle aziende manifatturiere.
I processi dell’industria manifatturiera hanno subito nel corso degli ultimi anni una deframmentazione progressiva. La produzione nel suo complesso è stata suddivisa in microfasi successive, subappaltate, delocalizzate. Questo fenomeno, in gran parte effetto del più complesso scenario descritto comemass customization, ha sottoposto le aziende manifatturiere (soprattutto quelle più piccole) a una pressione crescente.
La necessità di rispondere a questa richiesta di personalizzazione spinta di dettagli e caratteristiche (che i grandi player “scaricano” sulle piccole realtà manifatturiere) ha costretto queste ultime a rivalutare la propria dotazione tecnologica. Le soluzioni di automazione adottate sinora sono pensate per ottimizzare la performance su lotti lunghi a bassissima varietà. Ma come reagiscono invece di fronte a richieste centrate su lotti corti ad alto mix?
Sono ormai sufficientemente chiari i motivi che hanno spinto verso l’adozione di una diversa tecnologia, quella dei robot collaborativi, la cui integrazione ha rivoluzionato processi, ridato competitività ai piccoli produttori stritolati dalle dinamiche di mercato,riportato “a casa” pezzi di produzioneprima dislocati in paesi con un costo del lavoro più basso.
Questi motivi sono:
Spesso i cobot subiscono il pregiudizio di essere robot da banco, quasi dei giocattoli ad alta tecnologia. Molte aziende non li prendono in considerazione perchè ritengono – a torto – che possano svolgere solo un numero limitato di attività. In realtà è vero proprio il contrario. Il grande vantaggio applicativo assicurato dai cobot sta proprio nella lorocapacità di assolvere a una gran quantità di attività diversificate, dalle più semplici alle più complesse.
I cobot si distinguono essenzialmente per la loro flessibilità e per la facilità di programmazione , il che rende agevole e rapido impiegarli per svolgere diversi tasks. Per fare un po’ di chiarezza sulle reali possibilità che offrono alle aziende, abbiamo elencato alcune categorie applicative rimandando al sito di Universal Robots per ulteriori informazioni e specifiche.
Scopri, attraverso l’esperienza diretta delle aziende, in che modo i cobot possano dare un contributo di produttività alla tua attività. Clicca il bottone e scarica il nostro eBook.