<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Ordina un cobot Universal Robots e abbatti subito l'F24

Con la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Stabilità 2021) è stata data continuità al piano Transizione 4.0 accentuando ulteriormente gli incentivi per le imprese che effettuano investimenti su beni 4.0 come i nostri Cobot.

Credito di Imposta del 50% per Cobot acquistati dopo 16-11-2020
Credito di Imposta del 50% per Cobot acquistati dopo 16-11-2020

Per i Cobot acquistati dopo il 16 Novembre 2020 è riconosciuto un Credito di Imposta del 50% usufruibile in 3 rate annuali a decorrere dalla avvenuta interconnessione 4.0.

È possibile mettere a compensazione il valore della prima rata del credito maturato nel F24 successivo alla avvenuta interconnessione del Cobot con il sistema informativo aziendale di produzione o di logistica.

Come possiamo aiutarti per l’interconnessione?

I Cobot UR hanno ottenuto la certificazione digitale PDT® Machine 4.0 Ready che attesta in Blockchain la predisposizione alla interconnessione e integrazione con i sistemi informatici di fabbrica oltre alla rispondenza a tutti requisiti di pertinenza del fabbricante previsti per i beni strumentali richiamati nella legge 11 Dicembre 2016, n. 232.

La documentazione allegata alla certificazione digitale Machine 4.0 Ready agevola il
nostro cliente e le parti coinvolte nell’effettuare l’interconnessione e integrazione del bene con il sistema informatico aziendale e nella successiva gestione della procedura di autodichiarazione (o periziale) necessaria per accedere al credito di imposta.

La novità del 2021

In aggiunta essendo il Cobot una importante tecnologia abilitante 4.0 (Advance
manufacturing) può agevolare progetti di innovazione tecnologica con obiettivi di
transizione digitale che comportano cambiamenti significativi di processi produttivi,
consentendo l’accesso ad un ulteriore Credito di Imposta che nel 2021 è passato dal
10% al 15% sui costi ammissibili sostenuti nell’attività di innovazione.

Universal Robots ha preparato un documento apposito (richiedilo cliccando qui) che spiega il proprio essere "tecnologia abilitante".

Cosa aspetti? Richiedi subito una demo gratuita del cobot e approfitta delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2021

Avatar

Alessio Cocchi

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marketing & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots nel ruolo di Sales Development Manager Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato italiano. Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie di marketing e comunicazione globale delle Business Units per le quali ha lavorato.