Una delle caratteristiche distintive di un’isola robotizzata che integra dei cobot è la capacità di riuscire ad adattarsi a un’ampia varietà di compiti.
Ad esempio si può eseguire il più semplice degli assemblaggi fino ad arrivare alla più complessa verniciatura oppure ad avvitature multiple e simultanee o anche saldature che richiedono una precisione assoluta. Da cosa deriva tutta questa versatilità? Sempre loro…..I cobot possono essere programmati e riprogrammati per svolgere tantissimi compiti e, con l’implementazione di soluzioni di cambio utensili o sistemi aggiuntivi come il riconoscimento visivo, la quantità di mansioni può diventare davvero interessante. Con una stessa isola robotizzata è possibile:
Nel caso di operazioni di saldatura, gestire anche le successive fasi della lavorazione come finitura, sbavatura, lucidatura.
Il cobot, che è la parte pivotale dell’automazione, una volta terminata la saldatura può depositare la torcia e preleva gli utensili necessari per eseguire successive operazioni come la finitura.
I tempi di cambio utensile, estremamente ridotti, consentono di gestire agevolmente molte attività differenti. Il risultato è una maggiore flessibilità operativa e un utilizzo ottimale di tutte le risorse, con un forte impatto positivo sulla produttività complessiva.