Con la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Stabilità 2021) è stata data continuità al piano Transizione 4.0 accentuando ulteriormente gli incentivi per le imprese che effettuano investimenti su beni 4.0 come i nostri Cobot.

Per i Cobot acquistati dopo 16-11-2020 è riconosciuto un Credito di Imposta del 50% usufruibile in 3 rate annuali a decorrere dalla avvenuta interconnessione 4.0.
Per i Cobot acquistati dopo il 16 Novembre 2020 è possibile accedere ad un Credito di Imposta del 50% usufruibile in n. 3 rate annuali a decorrere dalla avvenuta interconnessione e non dal periodo di imposta successivo.
L’aliquota si riduce al 40% per investimenti effettuali a decorrere dal 01/01/2022

Ricordiamo che per accedere al Credito di imposta il Cobot deve essere interconnesso e integrato automaticamente al sistema di gestione della produzione e/o della logistica di fabbrica. La certificazione digitale PDT® Machine 4.0 Ready certifica in Blockchain la predisposizione del Cobot UR alla transizione 4.0 agevolando il cliente nella interconnessione e integrazione del bene e l’accesso al credito di imposta.
In aggiunta essendo il Cobot una importante tecnologia abilitante 4.0 (Advance manufacturing) può agevolare progetti di innovazione tecnologica con obiettivi di transizione digitale che comportano cambiamenti significativi di processi produttivi, consentendo l’accesso ad un ulteriore Credito di Imposta che nel 2021 è passato dal 10% al 15% sui costi ammissibili sostenuti nell’attività di innovazione.
Questo articolo dell’Innovation Post spiega molto bene e nel dettaglio come funziona il sistema del credito
Scopri tutti i vantaggi, non solo fiscali, che puoi ottenere grazie ad un cobot. Scarica subito l'e-book gratuito