<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

Ergonomia, accuratezza e produttività: perché i team qualità scelgono i cobot

L’ispezione qualità spesso entra in difficoltà a causa della fatica e della ripetitività, non per mancanza di standard. Vediamo come i cobot aiutano i team qualità a migliorare l’accuratezza, proteggere gli ispettori e aumentare la produttività assumendo i compiti di ispezione più impegnativi dal punto di vista fisico.

Presso BSH Hausgeräte, un UR10e controllato da MIRAI si occupa del compito, in precedenza manuale, di verificare la presenza di perdite nei tubi metallici dei frigoriferi.

L’ispezione qualità diventa spesso un vincolo silenzioso. Non perché gli standard siano deboli o manchino gli strumenti, ma perché il lavoro in sé è fisicamente impegnativo e altamente ripetitivo. Gli ispettori passano ore a caricare componenti negli strumenti di misura, a tenere fermi scanner o a ripetere le stesse misurazioni per turni interi. Con il tempo subentra la fatica. Anche per il personale più esperto, mantenere l’accuratezza diventa più difficile.

Per le aziende che stanno muovendo i primi passi nell’automazione, è spesso proprio da qui che entrano in gioco i robot collaborativi. Non come sostituti degli ispettori, ma come strumenti per rendere il lavoro di controllo più stabile e sostenibile.

L’ergonomia è un tema di qualità, non di comfort

L’ispezione richiede precisione e concentrazione. Quando il lavoro implica movimenti ripetitivi, posture scomode o la necessità di tenere gli strumenti in posizione per lunghi periodi, lo sforzo fisico aumenta il carico cognitivo. Questa combinazione introduce variabilità.

I cobot modificano questa dinamica assumendo gli elementi ripetitivi e fisicamente più impegnativi dell’ispezione. Caricano e scaricano le attrezzature, posizionano i pezzi o mantengono camere e scanner nella posizione corretta. Le persone restano responsabili dell’interpretazione dei risultati e delle decisioni, ma non devono più sostenere il peso fisico del processo.

Il risultato non è solo un maggiore comfort. È un’ispezione più costante.

controllo qualità industriale

La costanza conta, soprattutto nelle prime fasi dell’automazione

I robot eccellono nella ripetibilità. Seguono lo stesso percorso, alla stessa velocità, in ogni ciclo. Nell’ispezione e nella metrologia, questa costanza supporta direttamente l’accuratezza della misurazione.

Per i team che si avvicinano all’automazione, i cobot rappresentano spesso un primo passo pratico. Si inseriscono nelle celle di lavoro esistenti, operano in sicurezza accanto alle persone previa valutazione del rischio e sono più facili da riconfigurare rispetto all’automazione fissa. Questa flessibilità è importante negli ambienti ad alto mix, dove i requisiti di ispezione cambiano frequentemente.

Invece di riprogettare l’intero processo qualità, i team possono automatizzare un singolo compito ripetitivo e costruire fiducia a partire da lì.

Dove i cobot stanno già supportando le attività di ispezione

I cobot sono comunemente utilizzati in attività di ispezione e metrologia in ambienti di lavorazione meccanica, automotive, aerospaziale, dispositivi medici e manifattura generale.

Le applicazioni tipiche includono:

  • ispezione con calibri e sistemi di visione, dove un posizionamento costante consente di passare dal controllo a campione all’ispezione completa;
  • scansione 3D, dove montare scanner manuali sui cobot riduce la fatica, migliora la ripetibilità e protegge apparecchiature costose;
  • asservimento di sistemi metrologici, dove i cobot caricano e scaricano CMM e sistemi simili con tempi e movimenti costanti.

Nella produzione di sospensioni e in altre operazioni sensibili alla qualità, l’introduzione dei cobot nell’ispezione ha reso possibile il controllo al 100%, ridotto l’affaticamento degli operatori e creato flussi qualità più prevedibili senza aumentare l’organico.

controllo qualità con visione

Più produttività senza mettere fretta alle persone

Una preoccupazione comune è che l’automazione spinga l’ispezione ad andare più veloce a scapito dell’attenzione. Nella pratica, i cobot spesso eliminano proprio questa pressione.

Gestendo i compiti manuali ripetitivi, i cicli di ispezione diventano più stabili. La variabilità causata dalla fatica diminuisce. Gli ispettori non sono costretti ad accelerare per stare al passo con la produzione. La produttività aumenta perché il processo è più regolare, non perché le persone vengono spinte a lavorare più in fretta.

Rendere i ruoli qualità più sostenibili nel tempo

Assumere e trattenere professionisti qualificati della qualità è sempre più difficile. I ruoli dominati da misurazioni manuali ripetitive sono meno attrattivi, in particolare per le generazioni più giovani di ingegneri.

Quando i cobot gestiscono il carico, il posizionamento o il mantenimento degli strumenti, i professionisti della qualità possono concentrarsi sull’analisi dei risultati, sulla gestione delle eccezioni e sul miglioramento dei processi. Il ruolo diventa più analitico e meno fisicamente impegnativo, favorendo la retention e la continuità delle competenze.

Quando i cobot hanno senso per i team qualità

I cobot non sono adatti a ogni attività di ispezione. Lo sforzo di integrazione e la chiarezza del processo restano elementi importanti. Il loro valore è massimo quando il lavoro di ispezione è ripetitivo, fisicamente impegnativo e sensibile alla variabilità.

Per molti team qualità, i cobot non rappresentano il punto di arrivo dell’automazione. Sono un punto di partenza concreto per migliorare l’accuratezza, proteggere persone e attrezzature e stabilizzare la produttività.