ECCO PERCHÈ LA TUA PRODUZIONE AUMENTERÀ GRAZIE AI COBOT

 

Cobot e aumento di produttività: il primo effetto dell’automazione
Cobot e aumento di produttività: il primo effetto dell’automazione

L’aumento di produttività è il primo e più evidente effetto dell’automazione. La riduzione dei tempi ciclo, l’abbattimento del tasso di errore, la maggiore precisione nelle operazioni, si traducono in un aumento di efficienza per l’impresa. I robot collaborativi garantiscono i medesimi risultati con dei tassi di ritorno dell’investimento assai più rapidi.

I cobot garantiscono maggiore produttività in diversi modi:

  1. Aumentando il tempo di produzione (ad esempio su turni a luci spente)
  2. Incrementando il prodotto per unità di tempo (con tempi ciclo ridotti)
  3. Favorendo una più razionale organizzazione del lavoro (sollevando gli operatori da compiti routinari e scarsamente ergonomici).
  4. Risolvendo problemi di carenza manodopera (sia su task altamente specialistici, che su attività ripetitive che si intensificano durante picchi stagionali).

Uno studio del M.I.T. ha riscontrato che una fase di lavoro collaborativa è dell’85% più produttiva di una fase integralmente automatizzata o completamente eseguita in manuale. La somma del meglio dei due mondi (precisione e ripetibilità del robot, creatività e problem solving dell’essere umano) garantisce migliori risultati.

Aumentare le ore lavorative

Rispettare i tempi di consegna delle commesse può essere un problema. Automatizzare le operazioni – garantendosi una produttività ininterrotta anche durante le ore notturne – è la soluzione più efficace. All Axis Machining, produttore di componenti meccanici lavorati a macchina, fronteggiava quotidianamente il blocco delle operazioni durante la pause di lavoro con il periodico sforamento dei tempi di consegna. L’integrazione di una serie di cobot all’interno delle linee di lavorazione ha permesso all’azienda di standardizzare il rispetto dei tempi di consegna e accettare un maggior numero di ordini. L’efficienza e la produttività guadagnate si sono tradotte in una crescita complessiva dell’azienda. FME, azienda meccanica svizzera è riuscita nel medesimo intento, mantenendo attiva la produzione durante le ore notturne, e riuscendo ad abbassare i costi complessivi.

Carenza di manodopera: una risposta collaborativa

I cobot garantiscono alcuni vantaggi strategici per quelle aziende che soffrono di problemi di manodopera e carenza di personale. PMI, un’azienda statunitense che si occupa della produzione di componenti per l’industria automobilistica e metallurgica, sia stampati che saldati, era costretta e rinunciare a diverse commesse per la mancanza di saldatori specializzati. Grazie all’implementazione di una serie di cobot è riuscita a produrre le saldature necessarie, in minor tempo ed esprimendo una maggiore qualità nei cordoni.

È solo uno dei molti esempi applicativi di aziende che grazie all’integrazione dei robot collaborativi hanno migliorato la produttività, risolto problemi di personale, fatto fronte con maggiore redditività alle richieste di mercato.

Maggiore produttività con i cobot

Gli esempi di automazione collaborativa in grado di fornire maggiore produttività sono i più numerosi. VMIC, azienda vietnamita che produce parti e componenti di macchinari per l’industria mineraria, grazie ai cobot è riuscita ad aumentare la produttività di tre volte e incrementare gli ordinativi del 60%.

DCL Logistic, azienda logistica multicanale specializzata nella distribuzione di beni dell’industria elettronica, ha registrato performance straordinarie con un aumento della produttività del 500% grazie all’integrazione dei cobot nelle linee di packing. In sostanza il cobot riesce ad operare autonomamente nel confezionamento dei pacchi, facendo da solo, e in minor tempo, il lavoro di 4 persone. Gli operatori sono stati dislocati su altri task a maggiore valore aggiunto, dalla programmazione dei cobot al controllo del processo.

Covap, azienda alimentare spagnola, in seguito all’introduzione di una fase di confezionamento in atmosfera protetta, aveva riscontrato una diminuzione della produttività. L’introduzione di un cobot in asservimento della macchina per il sottovuoto ha permesso all’azienda iberica di riportare la produttività ai livelli precedenti, pur salvaguardando la qualità dei prodotti garantita dal confezionamento sottovuoto.

Scopri molti altri esempi, attraverso l’esperienza dei produttori, di come i cobot abbiano risolto problemi di manodopera, di stop produttivi e abbiamo incrementato la produttività delle aziende.

Scopri i 10 principali vantaggi che un'azienda può registrare applicando un robot collaborativo.

Alessio Cocchi

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marketing & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots nel ruolo di Sales Development Manager Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato italiano. Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie di marketing e comunicazione globale delle Business Units per le quali ha lavorato.

LinkedIn