Esistono diverse forme di robotica, ognuna con un particolare scopo e utilità, ognuna con una serie di vantaggi intrinseci. I robot antropomorfi, sono robot con movimenti su 5 o più assi, che ricordano nella forma e nelle possibilità di articolazione il braccio umano. Vengono per questo anche denominati bracci robotici antropomorfi.

Esistono diverse forme di robotica, ognuna con un particolare scopo e utilità, ognuna con una serie di vantaggi intrinseci.
I robot antropomorfi, sono robot con movimenti su 5 o più assi, che ricordano nella forma e nelle possibilità di articolazione il braccio umano. Vengono per questo anche denominati bracci robotici antropomorfi.
Un robot antropomorfo offre movimenti (o gradi libertà) su ciascuno dei suoi assi: si tratta quindi di una forma di automazione particolarmente flessibile e capace di svolgere molteplici attività.
I cobot (collaborative robots) sono una forma di robot antropomorfo. I cobot Universal Robots, nello specifico, offrono 6 gradi di libertà, ampliabili a 7 con l’integrazione del braccio a bordo di un settimo asse orizzontale o verticale, che quindi garantisce un grado di libertà extra.
I robot collaborativi Universal Robots sono di 4 taglie, che pur condividendo le medesime impostazioni di sicurezza e la stessa facilità di programmazione e installazione, si differenziano fra loro per la capacità di carico al polso e per il raggio operativo.
Essi sono:
Se sei interessato a toccare con mano le potenzialità dei nostri cobotprenota senza impegno una demoonline o in azienda con i nostri esperti**:**
Vorresti automatizzare le attività nella tua azienda? Scarica il nostro contenuto per sapere quali vantaggi possono apportare i cobot: