<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Come l’automazione della saldatura con AI riduce tempi di fermo e difetti

I cobot abilitati dall’AI eliminano i colli di bottiglia della programmazione, automatizzano la produzione high-mix e supportano le competenze dei saldatori sul piano di fabbrica.

Il settore manifatturiero globale si trova di fronte a una carenza critica di manodopera. Negli Stati Uniti mancano centinaia di migliaia di saldatori qualificati, mentre Europa e Cina registrano carenze simili. Gli stabilimenti produttivi devono rispondere a una domanda crescente, gestendo allo stesso tempo una forza lavoro che invecchia e un bacino sempre più ridotto di nuovi talenti.

Trovare saldatori qualificati è già difficile. Trovare persone che conoscano sia la metallurgia sia la programmazione robotica è quasi impossibile.

Per molte officine, questa realtà crea un vincolo operativo complesso: le esigenze di produzione non rallentano, ma la forza lavoro che rende possibile quella produzione è sempre più difficile da mantenere.

Nella pratica, questo significa spesso che i saldatori esperti vengono allontanati dalla saldatura vera e propria, dedicando tempo ad attività di setup e programmazione invece di applicare le proprie competenze chiave sul piano di fabbrica.

Perché l’automazione della saldatura non ha funzionato per la maggior parte delle officine

Per anni, la saldatura automatizzata è stata di fatto riservata ai grandi stabilimenti automotive o alle linee di produzione ad alto volume. Non perché le officine più piccole non ne vedessero il valore, ma perché la barriera d’ingresso era elevata.

I robot industriali tradizionali richiedevano in genere:

  • ingegneri dell’automazione dedicati;
  • infrastrutture di sicurezza complesse;
  • settimane di programmazione.

Per le officine metalmeccaniche di piccole e medie dimensioni, questa combinazione era difficile da giustificare, soprattutto per produzioni in piccoli lotti. In molti casi, il tempo di setup superava il tempo effettivo di produzione.

Questo rendeva l’automazione poco praticabile negli ambienti in cui il lavoro cambia di frequente. Se ogni nuovo pezzo richiede una programmazione estesa, anche un lavoro semplice può richiedere più tempo per essere preparato che per essere saldato.

Così lo status quo è rimasto invariato: le linee produttive statiche e ad alto volume potevano assorbire questo carico. La maggior parte degli altri stabilimenti è rimasta manuale.

L’AI cambia la realtà operativa

L’intelligenza artificiale cambia radicalmente questa equazione.

I robot collaborativi abilitati dall’AI, o cobot, portano la saldatura automatizzata direttamente sul piano di fabbrica, senza il sovraccarico di programmazione che storicamente ha tenuto l’automazione fuori dalla portata di molte realtà produttive. Il cambiamento non riguarda semplicemente “più automazione”. Riguarda il modo in cui le attività di saldatura possono essere impostate ed eseguite in modo più rapido e semplice.

Invece di richiedere una programmazione dettagliata per ogni nuovo lavoro, gli operatori possono definire l’attività a un livello più alto, lasciando che il sistema gestisca gran parte della complessità sottostante.

Caren Dripke, Head of Robotics Development di Lorch Schweißtechnik GmbH, paragona i cobot per la saldatura abilitati dall’AI a un apprendista esperto. La macchina non si presenta al suo primo giorno di lavoro. Il sistema ha già visto una varietà di attività, e richiede all’operatore solo di indicare la descrizione generale del lavoro, mentre l’AI gestisce il resto.

Questo cambia ciò che serve per iniziare. Dove l’automazione tradizionale richiedeva competenze profonde di programmazione, i sistemi abilitati dall’AI riducono questa dipendenza, rendendo più semplice per i team esistenti adottare e utilizzare l’automazione in modo efficace.

Un moltiplicatore di forza, non un sostituto

In un contesto segnato dalla carenza di manodopera, è comprensibile che l’automazione sollevi domande sul suo impatto sulla forza lavoro. Ma il punto più importante di questa trasformazione non è la sostituzione: è la leva.

Invece di sostituire le persone, questi sistemi agiscono come moltiplicatori di forza. Gestiscono gli elementi fisicamente ripetitivi dell’attività, consentendo ai saldatori di concentrarsi sulle competenze chiave, sul comportamento dei materiali e sul controllo qualità.

Per esempio, invece di dedicare tempo a impostare ripetutamente percorsi di saldatura simili, i saldatori qualificati possono concentrarsi sul fatto che la saldatura rispetti gli standard qualitativi e risponda correttamente alle variazioni del materiale o dell’accoppiamento. Gli aspetti ripetitivi vengono gestiti dal sistema, mentre giudizio ed esperienza restano nelle mani dell’operatore.

Questo è particolarmente importante negli ambienti in cui i saldatori esperti sono difficili da trovare. Il loro tempo diventa più prezioso quando viene impiegato nel processo decisionale e nel controllo qualità, non consumato da attività ripetitive di setup.

Cosa abilita nelle operazioni reali

Quando si riduce il sovraccarico legato alla programmazione e al setup, l’automazione della saldatura diventa rilevante per un numero più ampio di stabilimenti, non solo per gli ambienti produttivi più grandi e standardizzati.

Storicamente, il lavoro in piccoli lotti faticava a giustificare l’automazione, perché il tempo necessario per programmare e preparare un robot tradizionale poteva superare quello richiesto per saldare manualmente i pezzi.

Con i cobot per la saldatura abilitati dall’AI, questo equilibrio inizia a cambiare. Attività che prima richiedevano una preparazione significativa possono essere avviate più rapidamente, rendendo l’automazione più praticabile in ambienti caratterizzati da cambi frequenti o pezzi diversi.

Questo apre la strada a un uso più ampio dell’automazione in officine dove prima non aveva senso dal punto di vista operativo: non cambiando la natura del lavoro, ma riducendo il tempo e le competenze necessari per iniziare.

Il ruolo umano diventa più importante

Anche in un mondo in cui l’AI riduce i requisiti di programmazione, la saldatura resta un mestiere. Il comportamento dei materiali, la qualità della saldatura e la capacità di giudizio di fronte alla variabilità del mondo reale non sono elementi opzionali. Sono la base di operazioni di saldatura efficaci.

Il valore dei cobot abilitati dall’AI è che aiutano a gestire le parti del lavoro che possono diventare un fattore limitante, soprattutto mentre cresce il divario di competenze.

Riducendo il sovraccarico di programmazione e facendosi carico del lavoro fisicamente ripetitivo, questi sistemi aiutano a mantenere la produzione in movimento, consentendo ai saldatori qualificati di fare ciò che sanno fare meglio: applicare competenza, gestire la qualità e rispondere alle realtà del materiale e del lavoro.

Continua a esplorare l’automazione della saldatura

Prenota una demo di automazione della saldatura

Webinar sulla saldatura robotizzata

Hub Physical AI