<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

7 consigli per scegliere il sistema di visione giusto per il tuo robot

Una guida pratica per orientarsi tra visione 2D e 3D, illuminazione, tempo ciclo e integrazione di sistemi di visione su piattaforme aperte, pensata per i produttori alle prese con le complessità dell’integrazione.

Photoneo

Visione artificiale e modelli 3D

Il sistema di 3D Meshing con MotionCam-3D Color di Photoneo, partner UR+, è mostrato installato su un robot UR per consentire la creazione rapida di modelli 3D degli oggetti.

La visione artificiale sta trasformando l’automazione, ma scegliere il sistema giusto può sembrare complesso. Con decine di soluzioni disponibili, specifiche differenti e diverse sfide di integrazione, una scelta sbagliata può causare costosi fermi macchina e inefficienze per le aziende manifatturiere. La posta in gioco è alta: il sistema di visione influisce sulla precisione, sul tempo ciclo e sul ritorno complessivo dell’investimento.

La visione artificiale, però, è solo una parte del sistema. Per ottenere livelli di efficienza ancora maggiori, i produttori si stanno orientando anche verso strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come AI Accelerator, in grado di contribuire all’ottimizzazione delle prestazioni e dei processi decisionali dei cobot.

7 consigli degli esperti per scegliere il sistema di visione giusto

1. Verifica che la visione artificiale sia davvero necessaria

Non tutte le applicazioni richiedono un sistema di visione. Operazioni semplici di pallettizzazione o di prelievo basate su griglie possono spesso essere gestite con strumenti integrati o sensori. La visione dovrebbe essere utilizzata quando precisione, variabilità o requisiti di sicurezza la rendono realmente necessaria.

2. Definisci chiaramente l’applicazione

Le applicazioni di visione rientrano generalmente in tre categorie:

Localizzazione e pianificazione del percorso: riconoscimento accurato degli oggetti e stima della loro posizione e orientamento.

Ispezione: individuazione di difetti o verifica della qualità.

Sicurezza: monitoraggio della presenza di persone nell’area di lavoro del robot.

3. Scegli tra telecamere 2D e 3D

Visione 2D: ideale per la lettura di codici a barre, il controllo dell’orientamento delle etichette e le operazioni di smistamento di base.

Visione 3D: fondamentale quando è necessario rilevare profondità, volume e caratteristiche delle superfici, ad esempio nelle applicazioni di assemblaggio di precisione o nella produzione di microchip.

4. Scegli il livello di precisione in base alle tolleranze richieste

Le telecamere ad alta risoluzione sono fondamentali nelle applicazioni con tolleranze molto strette. Per attività meno complesse possono invece essere sufficienti sistemi più convenienti. È importante evitare di investire in prestazioni superiori a quelle realmente necessarie.

5. Considera le condizioni di illuminazione

L’illuminazione può determinare il successo o il fallimento di un’applicazione di visione.

È importante chiedersi: il sistema è in grado di gestire variazioni della luce ambientale? Dispone di una propria illuminazione? Anche piccoli cambiamenti nelle condizioni di luce possono compromettere i risultati.

6. Allinea la velocità di elaborazione al tempo ciclo

Le applicazioni ad alta velocità richiedono sistemi capaci di acquisire ed elaborare rapidamente le immagini. Questo aspetto deve essere considerato nel calcolo del tempo ciclo per evitare la creazione di colli di bottiglia.

L’integrazione dei sistemi di visione con strumenti di ottimizzazione basati sull’intelligenza artificiale, come AI Accelerator di UR, può contribuire ulteriormente a ridurre i colli di bottiglia e ad aumentare la produttività.

7. Verifica la compatibilità con una piattaforma aperta

Scegli robot che possano integrarsi facilmente con diversi sistemi di visione. La piattaforma aperta di UR e l’ecosistema UR+ semplificano questa integrazione, contribuendo a proteggere l’investimento nel tempo e a ridurre le complessità di implementazione.

dcl logistic

Come Universal Robots semplifica l’integrazione dei sistemi di visione

I cobot di Universal Robots (UR) sono progettati per integrarsi facilmente con i principali sistemi di visione, tra cui quelli di Photoneo e Datalogic.

Nel caso di DCL Logistics, i cobot UR sono stati abbinati alle telecamere di visione Datalogic per rendere più efficiente la verifica degli SKU. Quando un prodotto viene prelevato, la telecamera controlla il codice SKU e invia un segnale di “Pass” o “Fail”. Se il codice non è corretto, il cobot devia l’articolo verso un contenitore dedicato agli scarti, aumentando precisione ed efficienza senza rallentare le operazioni.

Leggi il caso di successo

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.