Ridurre gli sprechi e aumentare la precisione utilizzando un robot UR per le applicazioni di asportazione materiale. Sia che stiate levigando, forando o smerigliando superfici, i robot collaborativi possono eseguire movimenti altamente precisi e una pressione costante, con conseguente asportazione di materiale di alta qualità ed efficace su forme complesse.
L'asportazione di materiale è un passaggio critico nella produzione, in quanto trasforma i componenti grezzi in unità precise e di alta qualità che si integrano perfettamente in sistemi complessi. Sia che si tratti di perfezionare un nuovo prodotto per soddisfare rigorosi standard di prestazione e sicurezza o di ripristinare articoli usurati e difettosi, l'asportazione di materiale richiede un'eccezionale precisione, elaborando con cura il materiale per soddisfare le specifiche esatte ottimizzando al contempo la gestione dei rifiuti.
Tuttavia, il compito è tutt' altro che semplice. Richiede operatori qualificati e comporta rischi elevati, in particolare quando si lavora con materiali duri, si completano lunghi tempi di ciclo e si gestiscono potenziali pericoli come utensili da taglio e alte temperature. I cobot con rilevamento della forza e della coppia forniscono la soluzione perfetta, garantendo precisione, riducendo al minimo gli sprechi e semplificando l'intero processo, dalla levigatura alla perforazione, mantenendo al contempo un funzionamento sicuro ed economico.
Gli operatori di rimozione del materiale affrontano numerosi ostacoli, tra cui materiali duri, lunghi tempi di ciclo per lavori su larga scala e di alta precisione e problemi come vibrazioni e instabilità nei pezzi. Con il rilevamento della forza e della coppia integrato, i robot collaborativi offrono una precisione millimetrica, garantendo un posizionamento coerente dell'utensile e riducendo gli sprechi e gli scarti. Che si tratti di rettifica, sbavatura, fresatura, fresatura o foratura, i cobots semplificano le operazioni e aumentano il rapporto costo-efficacia.

La levigatura tradizionale richiede lavoro manuale e può essere un lavoro faticoso, dispendioso in termini di tempo e ripetitivo. I bracci robotici collaborativi possono essere programmati per levigare e lucidare la superficie di un materiale prima della verniciatura o della finitura, producendo risultati coerenti e precisi per lunghi periodi. I dipendenti umani possono essere liberati per compiti più qualificati.
La perforazione è un lavoro impegnativo e ripetitivo che può portare a fatica e lesioni. I robot collaborativi UR forniscono una precisione costante per lunghi periodi, consentendo ai lavoratori di concentrarsi su lavori più qualificati e meno gravosi dal punto di vista fisico. Questo approccio migliora la produttività e dà priorità al benessere dei lavoratori riducendo il carico di lavoro manuale.
I cobot possono levigare con movimenti altamente precisi e una pressione costante, garantendo superfici smerigliate in modo uniforme ogni volta. I robot UR possono eseguire schemi di rettifica complessi e multidirezionali con facilità e gestire con precisione e calibrazione parametri critici come velocità, schema e pressione. L'hardware, il software e i sensori di forza integrati, possono anche consentire ai cobot di autoregolare la pressione di levigatura per evitare danni.
Parla oggi stesso con i nostri esperti di cobot per trovare la tua soluzione su misura.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobot in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobot UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti - Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Superare la carenza di manodopera