Trouver des soudeurs qualifiés devient de plus en plus difficile. Pour le petit atelier de soudage Vattholma Mekano en Suède, la solution est un robot collaboratif UR10e équipé du package de soudage plug-and-play SmoothTool, qui est très facile à utiliser et à programmer et capable d'effectuer des soudures de haute qualité encore et encore. Le fait que le robot soit facile à déplacer vers la pièce à usiner, au lieu d'avoir à déplacer la pièce à usiner vers le robot, est un grand avantage pour Vattholma Mekano, qui soude souvent des godets lourds pour pelles. Le robot offre un meilleur environnement de travail et libère également un temps précieux pour les travailleurs humains – jusqu'à 30 pour cent, estime le propriétaire, ce qui permet à l'entreprise d'augmenter son volume de production maintenant.
Avec de moins en moins de jeunes formés pour devenir soudeurs et de nombreux cours de ce type qui se terminent, il devient de plus en plus difficile de trouver des soudeurs expérimentés chaque année qui passe. Chez Vattholma Mekano, un atelier de soudage de six personnes situé juste au nord d'Uppsala en Suède, une grande partie des travaux implique de grandes structures soudées, telles que la réparation de godets pour excavatrices. C'est une tâche relativement simple, mais qui prend beaucoup de temps. Avec ses carnets de commandes pleins, Vattholma Mekano aurait été heureuse d'employer plus de soudeurs pour ce type de travail, - si l'entreprise avait pu en trouver.
« Nous recherchons un robot de soudage depuis plus de 15 ans, donc les robots industriels sont sur mon radar depuis longtemps. Mais ils ne conviennent pas à notre entreprise car ils sont coûteux et nécessitent une fabrication à grande échelle pour être rentables. Nous ne fabriquons que des articles individuels sur commande, pas de grandes séries », explique Sven-Ingvar Björck, PDG de Vattholma Mekano.
Karl Ericsson, CEO Svenska ElektrodMême les petites entreprises de soudage peuvent être automatisées maintenant, grâce aux cobots d'Universal Robots. C'est une excellente solution pour les entreprises qui ne peuvent pas trouver suffisamment de personnel.
Un jour, Sven-Ingvar Björck passait devant Svenska Elektrod, qui vend du matériel de soudage. Il a remarqué que l'entreprise était devenue un intégrateur certifié pour Universal Robots, et qu'il y avait des robots collaboratifs là-bas. « J'avais déjà vu les cobots d'Universal Robots, lors de foires commerciales et en ligne, mais c'était la première fois que j'avais l'occasion d'en tester un », explique Sven-Ingvar Björck à propos de sa visite à Svenska Elektrod. Karl Ericsson, PDG de Svenska Elektrod, a présenté la machine, expliqué les avantages des cobots et montré à quel point ils sont faciles à programmer.
« Même les petites entreprises de soudage peuvent maintenant être automatisées, grâce aux cobots d'Universal Robots. C'est une excellente solution pour les entreprises qui ne peuvent pas trouver suffisamment de personnel, car le robot est comme un employé supplémentaire qui fait continuellement la même chose encore et encore, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée, offrant exactement le même niveau de qualité à chaque fois », explique Karl Ericsson. Lorsque Sven-Ingvar Björck réalisa comment un cobot pouvait être utilisé pour le travail de Vattholma Mekanos, il devint très intéressé.

Et c'est ainsi que Vattholma Mekano a finalement trouvé un nouvel employé avec des compétences en soudage : le robot collaboratif UR10e d'Universal Robots. En utilisant l'accessoire d'emballage de soudage SmoothTool, qui est monté à l'extrémité du bras du cobot, le robot peut manipuler l'emballage du tuyau de soudage qui est déjà disponible à l'atelier, quelle que soit la source d'alimentation ou la méthode de soudage, MIG ou TIG. Vattholma Mekano utilise le soudage MIG avec différents types de fils de soudage, allant du fil tubulaire au remplissage de poudre métallique, généralement sur des matériaux d'une épaisseur de 60 à 70 mm.

« SmoothTool est un produit UR+, ce qui signifie qu'il s'agit d'une application plug-and-play tierce certifiée UR avec du matériel et des logiciels parfaitement intégrés au robot UR10e. Un fabricant de robots travaillant de cette manière avec des fournisseurs tiers sur l'intégration logicielle et matérielle est unique. Mais cela offre d'énormes avantages, car il existe de nombreuses applications UR+ qui élargissent la gamme d'utilisations des cobots », explique Karl Ericsson.
Sven-Ingvar Björck, CEO Vattholma MekanoComme nous travaillons avec de nombreux objets de grande taille et très lourds, nous avons besoin d'un robot mobile.

Une tâche typique du robot de Vattholma Mekano consiste à changer l'acier du godet et à souder les porte-dents sur les grands godets des engins de construction. Il s'agit de travaux de soudage qui prennent deux à trois jours ouvrables, le cobot étant positionné dans le godet et maintenu en place par un pied magnétique. Le cobot est également utilisé pour produire des supports pour le propre produit de Vattholma Mekano – des étapes sur mesure basées sur les exigences du client. La société est en mesure d'utiliser le cobot pour ce type de production mono-article pour deux raisons. La première raison est la bonne maniabilité du cobot. « Comme nous travaillons avec de nombreux objets de grande taille et très lourds, nous avons besoin d'un robot mobile. Il est plus facile de déplacer le cobot que de déplacer un seau », explique Sven-Ingvar Björck.

La deuxième et principale raison pour laquelle il est possible d'utiliser le cobot pour la production d'un seul élément, est que la programmation est facile et rapide à apprendre, et tous les employés de Vattholma Mekano peuvent l'utiliser. Deux boutons sur l'application SmoothTool, un rouge et un bleu, et une tablette d'accompagnement sont utilisés pour programmer la façon dont le cobot doit souder : Linéaire ou circulaire, un cordon de soudure continu ou un soudage pendulaire. « La programmation a été facile à apprendre au cours des trois demi-journées de formation que nous avons reçues de Svenska Elektrod, même sans avoir d'expérience préalable en programmation de robots. Reprogrammer le robot et passer d'une tâche à l'autre prend entre deux minutes et une demi-heure, en fonction de l'avancement des articles en cours de fabrication, par exemple si le soudage dans les coins est nécessaire », explique le PDG de Vatholma Mekano.

Une fois que le cobot a commencé à souder, l'employé peut se concentrer sur des tâches de soudage plus avancées qui doivent être manipulées par un humain. Le cobot fournit des résultats meilleurs et plus cohérents pour les tâches de soudage répétitives, et donne lieu à plusieurs avantages pour l'entreprise. « Nous obtenons un meilleur environnement de travail avec un rythme de travail plus calme et moins de stress, car le soudeur n'a pas à rester assis pendant des heures avec le gaz de soudage et la chaleur, tout en augmentant la rentabilité. On estime que nous économisons 20 à 30 %de notre temps de travail. Nous pouvons donc maintenant gérer plus de tâches et des missions de soudage plus complexes sans avoir à embaucher plus de soudeurs », explique Björck.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...