--

Les cobots UR prennent le quart de nuit dans une société de production allemande

Thiele

En bref

La société de production allemande Thiele souhaitait étendre sa production en petites séries mais trouvait les solutions d'automatisation régulières trop chères et complexes. Un bras robotique léger d'Universal Robots a permis à l'entreprise d'exécuter des quarts de nuit sans pilote, améliorant considérablement l'efficacité de la production. Jusqu'à présent, l'automatisation était impensable pour les petites entreprises. Les robots disponibles ont été trop chers, trop complexes et trop difficiles à intégrer dans la production.

La société de production bavaroise de 10 personnes, Thiele, partageait cet avis. Mais face au défi d'étendre sa production sans embaucher de travailleurs supplémentaires, l'automatisation semblait la seule solution. Pour être pertinente, la solution devait être abordable, extrêmement facile à utiliser et mobile, car Thiele devait la déplacer rapidement d'une machine à l'autre.

Thiele

Industrie Metal and Machining
Pays Europe
Nombre d’employés 5-25
Cobot utilisé UR5
Vidéo — robot UR5, Atria, Suède

Bénéfice des cobots d'ici un an

Thiele a décidé d'opter pour une solution personnalisée d'Universal Robots : un bras robotique de 18 kg avec des capteurs spéciaux et une interface utilisateur graphique intuitive, permettant à tous les employés de l'utiliser facilement. Ne coûtant qu'un tiers des solutions similaires, le robot était bien à la portée de la petite entreprise.

Aujourd'hui, le robot s'occupe de toutes les tâches liées au fraisage de petites séries la nuit – sans aucune interaction humaine. Il ouvre les deux portes, alimente la matière première, la fixe dans l'étau de la machine, l'enlève après le broyage et la met de côté. Cela soulage les employés du travail de manutention monotone et libère les mains pour effectuer des tâches beaucoup plus difficiles. La solution robotique a été développée et intégrée en seulement quatre semaines et l'investissement sera rentabilisé en seulement 7 à 10 mois. Pas étonnant que Thiele planifie actuellement d'autres expansions.

Robot collaboratif UR5, Thiele, AllemagneRobot collaboratif UR5, Thiele, Allemagne

Défis d'automatisation résolus :

  • Éteint l'automatisation
  • Soulage le personnel des quarts de nuit et des tâches monotones

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Déploiement flexible
  • Configuration rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement de machine CNC