--

Les cobots UR aident à tripler les taux de production et à fournir un retour sur investissement en moins d'un an

SMEW Machines textiles

En bref

La volonté de passer d'une MPME à une PME et plus loin, ainsi qu'une productivité et une précision accrues, est ce qui a conduit SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd à choisir les cobots d'Universal Robots pour la fabrication de leurs machines textiles. Étant l'une des petites entreprises les plus récentes à mettre en œuvre des robots collaboratifs, SMEW a amélioré sa production de 300 % en un an de déploiement.

SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. est dans le secteur de la fabrication de machines textiles depuis 1958. Ils fabriquent des machines pour l'enroulement d'emballages souples, le rembobinage et des machines personnalisées pour l'enroulement. Elle a commencé comme une petite entreprise familiale qui prospère à Ahmedabad depuis plus de 50 ans maintenant.

SMEW

Industrie Métal et usinage
Pays Asia
Nombre d’employés 5-25
Cobots utilisés UR10
Vidéo — Robot UR10, SMEW Textile Machinery, Inde

La simplicité et l'exigence de non-clôture répondaient à nos exigences spécifiquement pour ces machines. Nos opérateurs le trouvent très facile à utiliser. Les caractéristiques de sécurité sont extrêmement importantes et le mouvement à +/- 360 ° aide le robot à travailler dans un espace contraint. Nous espérons avoir une relation à long terme avec Universal Robots.

Ashish Nagarsheth, MD
Production plus rapide et plus facile

Production plus rapide et plus facile

Suivre la concurrence et adopter les dernières avancées technologiques du marché sont les besoins de l'heure. Ainsi, SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. a collaboré avec Universal Robots et a déployé son premier [bras robotique] UR10 (/%7BlocalLink :32062%7D) en janvier 2017. Cela s'inscrivait également dans le cadre de la collaboration homme-robot de l'industrie 4.0, qui est essentielle pour que les PME s'épanouissent dans la nouvelle ère de la fabrication intelligente.

Les cobots UR sont utilisés pour l'application pick and place. Il s'agissait d'un nouvel ajout à la main-d' œuvre, mais la simplicité et les caractéristiques conviviales des cobots rendaient l'accomplissement des tâches plus facile et plus rapide.

Augmentation de 300 %de la production

Augmentation de 300 %de la production

Après l'ajout du cobot à leur fabrication, SMEW s'est rendu compte que leur production était passée de 30 pièces par semaine à 80-90 pièces par semaine ; une augmentation de 300%de la production, sur une brève période de 8 mois. Ils ont été témoins d'un retour sur investissement en moins d'un an.

Le personnel est également extrêmement satisfait de son nouveau collègue car le cobot est facile à programmer en fonction de ses besoins et aime travailler aux côtés des robots.

Ce déploiement a été effectué par le principal distributeur d'Universal Robots India, Mme Encon Systems, basée à Gurgaon, dans le nord de l'Inde. Cette réussite témoigne de leur travail d'ingénierie remarquable auprès des PME du pays.

Défis d'automatisation résolus :

  • Pénurie
  • de main-d' œuvre Contrainte d'espace de sécurité
  • RSI : en moins d'un an

Facteurs clés de valeur :

  • Remboursement rapide
  • Sûr autour des humains
  • Efficace en termes d'espace
  • Programmation facile

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Prendre et placer
  • Entretien de la machine