--

Réduction des coûts de production et des problèmes de sécurité avec l'automatisation du cobot UR

Sky Engineering

En bref

L'augmentation des salaires, les contraintes d'espace et les problèmes de sécurité ont créé un environnement de travail difficile pour la société d'ingénierie de précision Sky Engineering. Luttant pour réduire leurs coûts de production, l'entreprise a finalement réussi avec la mise en place d'un bras robotisé dans l'une de leurs machines CNC. Maintenant, l'entreprise a le luxe d'avoir un homme qui s'occupe de deux machines.

La transformation de l'entreprise

Avec des salaires en hausse et une main-d' œuvre qualifiée de plus en plus difficile à trouver, la société d'ingénierie de précision basée à Singapour, Sky Engineering, a dû relever le défi de maintenir les coûts de production à un niveau compétitif. Le directeur des opérations, William Kuek, a entrepris de trouver un robot industriel pour résoudre les problèmes potentiellement invalidants.

« Notre installation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est impératif que l'entreprise automatise les tâches répétitives banales afin de maintenir les coûts bas », explique-t-il. Outre l'efficacité, les questions d'espace et de sécurité devaient également être prises en compte. Les prix immobiliers élevés signifiaient une marge de manœuvre limitée pour l'expansion de l'installation de production et, par conséquent, que les employés travaillaient à proximité des machines.

Sky Engineering

Industrie Metal and Machining
Pays Asia
Nombre d’employés 25-50
Cobots utilisés UR5
Vidéo — Robot UR5, Sky Engineering, Singapour

Notre établissement fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il est impératif que l'entreprise automatise les tâches répétitives banales afin de maintenir les coûts bas.

William Kuek, Operations Manager

Délai de récupération de 15 mois

Après des recherches approfondies, Sky Engineering a constaté que Universal Robots pouvait fournir tous les paramètres et a décidé de tester le bras robotique UR5 dans une machine CNC. Le travail : Aider à diverses tâches de nettoyage et de préparation.

L'entreprise a rapidement découvert que le nouveau « collègue » permettait à un homme d'utiliser deux machines à la fois — ce qui était auparavant impossible lorsque toutes les tâches dépendaient fortement du travail manuel – réduisant considérablement les coûts.

Dans le même temps, le capteur de force intégré du bras du robot a résolu les problèmes de sécurité et d'espace en permettant aux employés de travailler à proximité du robot. Et la programmation conviviale a permis aux employés de programmer eux-mêmes le bras robotique, même sans expérience préalable avec des robots industriels. Sky Engineering a été particulièrement satisfaite du retour sur investissement, car les réductions de coûts n'entraînent une période de récupération que de 15 mois.

Robot collaboratif UR5, Sky Engineering, Singapour
Robot collaboratif UR5, Sky Engineering, Singapour

Défis d'automatisation résolus :

  • Suppression des tâches répétitives
  • Salaires croissants et inabordables
  • Contraintes d'espace
  • Problèmes de sécurité

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Déploiement flexible
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement/déchargement de machine