--

Les cobots UR apportent 75% d'augmentation de production

Shruti Engineers

En bref

Shruti Engineers est une micro petite et moyenne entreprise (MPME), basée à Pune. L'entreprise de 10 hommes fabrique des composants d'assemblage pour les lignes automobiles. Avant l'installation d'un cobot, leur production était limitée. Cependant, ils ont maintenant pu augmenter la production quotidienne de 75% grâce à un UR10.

Shruti Engineers a réalisé que les cobots sont abordables, faciles à utiliser et à programmer, augmentent l'efficacité et peuvent être utilisés en toute sécurité par la main-d' œuvre humaine. Shruti Engineers avait une petite main-d' œuvre, travaillant dans une seule usine, avec une production limitée à 300 pièces de machine par jour. L'entreprise a réalisé qu'elle devait rechercher l'automatisation afin d'augmenter la production.

Shruti Engineers

Industrie Metal and Machining
Pays Asia
Nombre d’employés 5-25
Cobot utilisé UR10
Vidéo — robots UR10, Shruti Engineers, Inde

Il y a plusieurs avantages à avoir un cobot. J'ai acheté une nouvelle machine il y a à peine 15 jours et je prévois d'installer également un robot collaboratif sur cette machine.

SUHAS PITKE, Shruti Engineering

Augmentation de la production quotidienne

Depuis que Shruti Engineers a déployé son premier robot collaboratif, un UR10, la production quotidienne est passée de 300 à 400 pièces avec une efficacité de la machine accrue et des temps d'arrêt réduits. Comme l'UR10 est un cobot, il est sûr pour les humains de travailler autour de lui, ce qui le rend plus facile à utiliser. La programmation du cobot d'Universal Robots est si simple que les opérateurs de Shruti Engineers ont appris à le programmer en une journée – en fait, les travailleurs estiment que l'utilisation du cobot est aussi simple que l'utilisation d'un smartphone.

« Il y a plusieurs avantages à avoir un cobot. J'ai acheté une nouvelle machine il y a à peine 15 jours et je prévois d'installer également un robot collaboratif sur cette machine », explique Suhas Pitke, propriétaire de Shruti Engineers.

Human aux côtés du robot collaboratif UR10 lors de l'application d'entretien des machines CNC chez Shruti Engineers, IndeAutonomiser la main-d' œuvre avec des robots collaboratifs chez Shruti Engineers, IndeMachine CNC s'occupant d'un UR10 chez Shruti Engineers, Inde

Défis d'automatisation résolus :

  • Augmentation de 75 %de la production quotidienne
  • S'assure que les produits atteignent les clients à temps afin qu'il n'y ait pas d'arrêt de la ligne
  • Produits de meilleure qualité
  • Cobot(s) déployé (s) : 1 UR10

Facteurs clés de valeur :

  • Abordable, même pour une MPME indienne
  • Sûr et collaboratif
  • Réduction des temps d'arrêt
  • Programmation et déploiement simples même pour les opérateurs non qualifiés
  • Un pas vers l'industrie 4.0

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement/déchargement de machine CNC