Le fabricant d'outils électriques, Rupes, s'est engagé avec audace à éliminer les défauts et les déchets sur sa chaîne de production, tout en améliorant les conditions de travail de son excellent personnel. Voici comment il a déployé des robots UR pour collaborer avec ses travailleurs humains et booster ses niveaux de production.
Devenir un leader mondial des outils de polissage et de ponçage signifie être à la pointe de l'innovation. Depuis 50 ans, RUPES perfectionne ses processus de production, sans jamais compromettre son investissement dans les personnes. Dans sa quête d'une production toujours plus maigre et plus intelligente, RUPES s'est engagée à « zéro défaut » dans ses produits – et a approché Universal Robots pour une solution d'automatisation qui augmenterait son excellente main-d' œuvre, minimiserait le gaspillage et produirait des résultats immédiats.
RUPES, commitmentRUPES s'est engagée à « zéro défaut » dans ses produits
RUPES a déployé des robots UR sur sa chaîne de production pour prendre en charge des tâches pénibles et répétitives, et libérer des travailleurs humains pour effectuer des tâches plus gratifiantes. Le personnel a trouvé les robots faciles et rapides à installer et à programmer, et ils ont eu un impact immédiat : le maintien de la qualité des produits et l'amélioration de la productivité.
La flexibilité des robots signifiait qu'ils étaient faciles à déployer dans différentes zones de l'usine et qu'ils se reprogrammaient rapidement pour assembler d'autres produits, dans des délais serrés.
RUPES fabrique des outils électriques, y compris des meuleuses, des ponceuses et des polisseuses, avec de nombreuses petites pièces. La phase de serrage de l'assemblage est souvent la plus difficile – si une vis n'est pas placée dans la position parfaite et serrée au degré optimal, il y a un risque plus élevé de rupture et d'arrêts de production. Les robots d'UR ont pu résoudre ce problème facilement, avec un positionnement précis et un contrôle de la force pour s'assurer que chaque vis était fixée à la spécification exacte.

La société a également personnalisé les fonctions de sécurité avancées des robots pour fournir une protection supplémentaire à son personnel.
Grâce à cette mise en œuvre réussie des robots UR, RUPES a tenu son engagement de « zéro défaut ». Maintenant, il adopte des robots collaboratifs supplémentaires pour effectuer d'autres processus de fabrication.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...