L'un des plus grands fabricants mondiaux d'accessoires de salle de bain et de pièces automobiles, Xiamen Runner Industrial Corporation en Chine, a installé 64 robots UR pour améliorer l'efficacité du processus de production en établissant une ligne de production hautement efficace, flexible et fiable. Les robots UR sont installés dans 10 applications différentes allant du moulage par injection, du traitement des machines, des tests de gaz et de l'assemblage des produits.
Avant le déploiement des robots UR, la plupart des opérations chez Runner Corporation étaient manuelles, la fatigue de l'opérateur posant des risques à la fois pour la sécurité et le rendement du produit. La société s'est consacrée au développement d'une ligne de production hautement efficace, flexible et fiable.
« Notre objectif est de répondre à la demande du marché en améliorant l'efficacité du processus de production. Universal Robots nous a surpris par leur efficacité et leur qualité, qui est bien supérieure à celle des robots traditionnels », explique William Xie, ingénieur en chef chez Xiamen Runner Corporation.
Mr. William Xie, Chief EngineerLe robot collaboratif est une innovation puissante dans le secteur de la fabrication industrielle, permettant une production automatisée avec une flexibilité sans précédent

Les Universal Robots de Runner ont été installés, ajustés et mis en production rapidement :
« Avec UR, un nouveau projet peut être opérationnel en une semaine, alors qu'il faut jusqu'à six mois pour préparer un robot traditionnel », explique Yiping Chen, responsable de l'automatisation chez Xiamen Runner Corporation.
Avec des articulations flexibles et une taille compacte, les robots peuvent travailler en tandem, partageant le même espace de travail dans des zones limitées en espace. Une autre innovation chez Runner est d'étendre la portée et l'efficacité des robots UR en installant le robot sur une glissière, éliminant ainsi la nécessité de déplacer une machine fixe tout en prenant en charge le fonctionnement de plusieurs postes de travail.
Lors de la pré-insertion d'une pièce, un robot UR peut faire fonctionner trois ensembles de machines de moulage par injection. Avec un outil à six pinces monté sur une articulation de poignet flexible, le robot passe rapidement à n'importe quelle position de chargement.
Les robots UR effectuent l'assemblage du produit en prenant un écrou de la sortie du disque de vibration et en le mettant dans la pointe, ramasse la pièce à usiner et finalement enlève les produits assemblés. Le pick and place guidé par la vision est également une tâche désormais gérée par les robots UR équipés d'un système de vision pour localiser précisément les pièces. Le capteur de vision localise l'objet et sa nomenclature sur un convoyeur et verrouille la pince sur des objets placés au hasard.

Runner a constaté une forte augmentation du rendement de ses produits depuis le déploiement des robots UR, tandis que le redéploiement des postes de personnel a efficacement contribué à réduire le taux de rotation du personnel de l'entreprise.
« À mesure que les robots collaboratifs se développent et sont largement adoptés, l'automatisation ne sera plus associée à la production de masse de produits standardisés. Les lignes de production automatisées permettront d'obtenir de faibles volumes de divers produits personnalisés. Je suis très optimiste quant à la perspective d'Universal Robots », déclare M. Xie.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...