<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/7ff5d97ced/case-story-ramtec-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/a051a97698/case-story-ramtec-full.png

UR cobot : apprentissage pratique dans le plus grand centre d'éducation robotique des États-Unis

Ramtec

En bref

RAMTEC, situé dans le centre de fabrication de Marion, dans l'Ohio, reçoit les commentaires d'un grand groupe de représentants de l'industrie impliqués dans l'élaboration de son programme. Lorsque les entreprises locales ont commencé à installer des robots collaboratifs, RAMTEC en a pris note.
« Nous avons fait quelques recherches et réalisé qu'Universal Robots avait l'un des meilleurs robots collaboratifs sur le marché. Nous voulons toujours garder une longueur d'avance sur le secteur manufacturier pour nous assurer que lorsque nos étudiants quitteront cet établissement, ils pourront utiliser l'équipement adapté par l'industrie », explique Ritch Ramey, coordinateur de RAMTEC supervisant la formation en robotique dans les neuf centres de carrière Tri-Rivers dans l'Ohio dont RAMTEC est le membre phare. L'objectif de RAMTEC est de combler le déficit de compétences imminent estimé à 2 millions d'emplois manufacturiers non pourvus aux États-Unis d'ici 2020.

Ramtec

Industrie Education and Science
Pays North America
Nombre d’employés 100-500
Cobots utilisés UR3, UR5 and UR10
Vidéo — UR3, UR5, robots UR10, Ramtec, États-Unis
Un enseignant flexible

Un enseignant flexible

Les Universal Robots de RAMTEC sont maintenant utilisés pour enseigner de nombreux ensembles de compétences différents :
« C'est comme peler un oignon ; nous pouvons l'abattre et le présenter aux élèves de 5e année qui peuvent commencer à programmer en quelques minutes. Ou prenez-le dans un cadre de lycée et demandez aux élèves de faire des contrôles de mouvement plus avancés. - Ou nous pouvons l'enseigner dans la salle de classe pour adultes avec beaucoup de nos fabricants locaux intéressés à avoir leurs employés au courant de la programmation de leurs propres robots UR », explique l'instructeur de robotique chez RAMTEC, Clay Hammock. « C'est vraiment facile à faire avec l'Universal par opposition à certains des autres robots sur le marché en ce moment. Surtout avec toutes les ressources en ligne gratuites telles que les modules de formation gratuits dans UR Academy et le simulateur que les étudiants peuvent télécharger et pratiquer à la maison.

Sécurité dans la salle de classe

Sécurité dans la salle de classe

Le système de sécurité intégré des robots UR permet au bras du robot de s'arrêter automatiquement de fonctionner s'il rencontre des objets ou des personnes sur son parcours. C'est un aspect important dans une salle de classe selon Clay Hammock : « La beauté de l'UR est que je n'ai pas à m'inquiéter qu'aucun de mes élèves ne soit blessé lors de la programmation d'un véritable robot industriel. Je peux faire une démonstration rapide et les laisser expérimenter par eux-mêmes. «

Ne pas avoir à construire des cages de sécurité coûteuses autour de chaque robot signifie également un prix abordable, explique Ritch Ramey, qui voit les cobots dans la salle de classe comme l'avenir de l'éducation en robotique.

En n'ayant pas à clôturer le robot, nous pouvons acheter quelques Universal Robots pour le prix que nous pouvons acheter un robot industriel avec une cage de sécurité, nous pouvons les déplacer dans la pièce entre les tâches car il y a tellement de choses qu'un étudiant peut faire avec un robot universel qui s'intègre toujours dans le modèle d'éducation robotique industrielle dont nous avons besoin.

Ritch Ramey, Robotics Coordinator
Robots UR3, UR5, UR10, RAMTEC, États-UnisRobots UR3, UR5, UR10, RAMTEC, États-Unis

Défis d'automatisation résolus :

  • Répond à la demande de l'industrie locale pour éduquer la main-d' œuvre sur les robots collaboratifs

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Configuration rapide
  • Collaboration et sécurité
  • Période de récupération courte
  • Déploiement flexible

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Compétences pratiques en programmation robotique
  • Y compris les tâches au niveau de l'application telles que l'entretien de la machine et la mise en réseau de l'API via Ethernet IP
  • Les élèves apprennent également à fabriquer des pinces personnalisées imprimées en 3D pour les robots UR, en utilisant les schémas en ligne des plaques frontales des robots.

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre