--

L'automatisation Cobot répond à la pénurie de main-d' œuvre et augmente la production de 40 %

PLC industries

En bref

L'installation de deux robots UR10 sur le site de production de PLC industries à Singapour a permis d'augmenter la production de 40 % sans embaucher plus de personnes. Grâce à la flexibilité des bras robotisés et à la supervision minimale requise, un travailleur peut désormais s'occuper de quatre machines CNC.

La pénurie de main-d' œuvre qualifiée, associée à la hausse des coûts des matériaux et de l'immobilier, est devenue un problème majeur pour les entreprises à Singapour. PLC Industries – un fournisseur de services en ingénierie de précision – a décidé que l'automatisation de ses lignes de production aiderait à relever les défis et a commencé le processus au début de 2014.

La sécurité étant une priorité absolue, l'une des principales préoccupations était que l'agencement de la chaîne de production exigeait que les travailleurs soient à proximité des robots. La direction voulait s'assurer que les robots sélectionnés étaient capables de fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des espaces confinés.

PLC industries

Industrie Metal and Machining
Pays Asia
Nombre d’employés 50-100
Cobots utilisés UR10
Vidéo — robot UR10, PLC Industries, Singapour

Comment ils l'ont fait

Après avoir terminé les évaluations des risques nécessaires, PLC Industries a reçu la confirmation que les robots UR10 n'ont pas besoin de protection de sécurité et a investi dans deux UR10. « Voir mes collègues être totalement à l'aise pour travailler aux côtés des robots est très encourageant. Être capable de travailler sans crainte est un avantage certain pour nous tous. L'amélioration de la concentration que tout le monde possède maintenant provient d'une fatigue plus faible et de niveaux de concentration plus élevés. Cela réduit considérablement les risques d'accident », explique Yeo Hock Lee, directeur de l'ingénierie chez PLC Industries.

Une autre fonctionnalité d'UR10 qui s'est avérée précieuse pour PLC Industries est la programmation facile. En raison de contraintes d'espace et d'un manque de main-d' œuvre, il était essentiel que chaque robot puisse servir deux machines CNC. Grâce à la flexibilité de l'UR10, un seul travailleur peut désormais s'occuper de quatre machines CNC, ce qui a augmenté la production de 40 % et augmenté la variété de la production.

Voir mes collègues être totalement à l'aise pour travailler aux côtés des robots est très encourageant. L'amélioration de la concentration que tout le monde possède maintenant provient d'une fatigue plus faible et de niveaux de concentration plus élevés.

Yeo Hock Lee, Engineering Manager
Robot collaboratif UR10, PLC Industries, SingapourRobot collaboratif UR10, PLC Industries, Singapour

Défis d'automatisation résolus :

  • Plusieurs machines s'occupant d'un seul robot sont maintenant possibles sans l'utilisation de protections de sécurité.
  • Période de récupération :12 mois.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Configuration rapide
  • Déploiement flexible
  • Collaboratif et sûr

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement de machine CNC