Face aux pénuries de main-d' œuvre dues au vieillissement de la population japonaise, Osaka Nursery a maintenant mis en place un cobot UR10e pour automatiser une partie du processus de culture des semis précédemment manipulé manuellement. Grâce à cela, Osaka Nursery a réalisé des économies de main-d' œuvre substantielles compte tenu de la difficulté croissante à recruter des travailleurs qualifiés.
La production de semis nécessite une main-d' œuvre substantielle. En particulier, la transplantation de semis dépend fortement de la main-d' œuvre qualifiée. « Les forêts au Japon approchent maintenant de la période d'abattage des arbres, et lorsque les arbres matures seront abattus, dans un proche avenir, les semis devront être plantés à leur place », explique Mikinori Matsumura, président d'Osaka Nursery. « Cependant, dans le cadre de la méthode de production conventionnelle, il est difficile d'obtenir des travailleurs en raison de la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population au Japon. «
Même si des robots étaient introduits dans le cadre du processus, les humains travailleraient à proximité des robots, alors Osaka Nursery doit prendre la sécurité en considération et avait besoin d'une solution d'automatisation que les travailleurs pourraient utiliser pour travailler côte à côte.
M. Matsumura s'était toujours intéressé à la technologie d'automatisation, et lorsqu'il a eu la chance d'assister à une démonstration d'Universal Robots (UR), cela a conduit à l'introduction d'un cobot UR dans Osaka Nursery. Les cobots UR se caractérisent par leur capacité à être programmés intuitivement pour un large éventail de tâches. « J'ai réalisé que le mouvement flexible du cobot UR pouvait être appliqué à la plantation de semis », explique M. Matsumura. « Étant de taille compacte et ayant un haut niveau de sécurité, le cobot UR était parfait pour prendre en charge des tâches effectuées par des humains. Nous avons également été attirés par le fait que les cobots peuvent être utilisés à diverses fins simplement en échangeant leurs effecteurs finaux. »
Mikinori Matsumura, PresidentLes arbres au Japon entrent maintenant dans leur période d'utilisation, l'approvisionnement en plants sera donc essentiel. Cependant, nous nous attendons à ce qu'il soit difficile de recruter des travailleurs compte tenu de la baisse rapide du taux de natalité et du vieillissement de la population. En prévision de cette période, nous voulons mettre en place un système dans lequel des robots collaboratifs prendront en charge le travail manuel, assurant un approvisionnement stable en plants.

Un cobot UR, l'UR10e, a été introduit dans le premier processus de production des semis : le placement des conteneurs sur la courroie du convoyeur. Les conteneurs qui sont placés sur le convoyeur à une vitesse définie recevront de la terre du chargeur de sol automatique. Avec l'introduction du cobot UR, cette tâche qui nécessitait auparavant deux personnes peut maintenant être effectuée par une seule personne. L'entreprise a décidé de mécaniser ce processus parce qu'elle pensait que les tâches simples qui sont effectuées pour une quantité fixe dans un laps de temps donné pouvaient être facilement gérées par des robots.

Au début, il y avait des incidents où plusieurs conteneurs collaient ensemble et étaient ramassés par le cobot en même temps. Un ingénieur du distributeur préféré d'UR, Kantum Ushikata Co., Ltd., a visité le site à plusieurs reprises et a résolu ce problème en ajustant l'effecteur final et en ajoutant un dispositif qui enlève les conteneurs un par un.

Avant l'introduction de l'UR10e, on craignait que les travailleurs aient besoin de temps pour s'habituer à utiliser le cobot. Cependant, il était en fait simple de l'utiliser via un écran tactile intuitif. « Le robot peut être utilisé comme un smartphone, de sorte que n'importe qui peut immédiatement le maîtriser. Le processus actuellement entrepris par le robot est celui qui obligerait les travailleurs à répéter la même tâche toute la journée dans le passé. Grâce à l'introduction du robot, les travailleurs peuvent maintenant s'engager dans différentes tâches », a déclaré M. Matsumura.« Je pense que nous en utiliserons davantage pour une variété d'autres processus à l'avenir. »

Osaka Nursery envisage une configuration où les robots et les humains travailleront ensemble en confiant à des robots des tâches simples qui nécessitent le traitement d'une grande quantité dans un délai déterminé, telles que la mise en place de plateaux et la plantation de semis, et en demandant aux humains de vérifier les points les plus fins de la culture des semis par inspection visuelle.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...