<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8e57dd064b/case-story-nichrominox-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/076f39d6f4/case-story-nichrominox-full.png

UR cobots instantly increases production at French SME by 10%

Nichrominox

Résumé

Nichrominox fait partie de ces milliers de PME françaises qui chaque jour font face à une concurrence internationale grandissante. Pour répondre à ces casseurs de prix, Nichrominox a fait le choix de s’équiper de quatre bras robotisés UR7e (anciennement UR5) : en résultent une hausse immédiate de sa productivité, de coûts de mains d’œuvre réduits et un bien-être au travail de ses salariés amélioré.

Défi

Nichrominox, entreprise familiale de la région de Lyon (Saint-Bonnet-de-Mure) qui commercialise depuis 40 ans des accessoires de stérilisation pour dentistes, fait face à une concurrence grandissante en provenance de pays à bas coûts de main d’œuvre. Elle a fait appel à Universal Robots afin d’automatiser certaines tâches et gagner en productivité et compétitivité.

Nichrominox

Médecine Metal and Machining
Pays France
Nombre d’employés 40
Cobots utilisés UR7e
Video — UR5 robot, Nichrominox, France

The solution

Nichrominox selected Universal Robots through one of its distributors in France, HMi-MBS, to automate a bending cell, feed a machine and assemble products alongside an operator. Four UR5 robots were needed and deployed on three separate production lines:

Pick and place: The robot performs a punching operation on one press, then turns components on a shuttle table and finally performs a bending operation on a second press.

CNC: The robot is fully integrated with the machining center, enabling operators to save time, improve the quality of their work and reduce the risk of repetitive strain injuries.

Collaborative assembly: An assembly station is run by an operator and a machine working side by side in full collaboration, without the need for any additional protection. The operator activates the robot by applying pressure (through an integrated force sensor in the gripper), which makes the robot easy to manage.

Nichrominox’ robots are programmed by an in-house programmer, Cédric Lefrancq-lumiere. Cédric only needed two days of training from the distributor, HMi-MBS, to be able to program a robot for a new manufacturing operation, a task that takes no more than two hours. He is currently applying his training to refining the robots’ programming, with the aim of improving both quality and performance.

Les robots UR5 nous ont permis de gagner 10 % de productivité instantanément

Éric Lefrancq-lumiere, General Manager
Améliorations immédiates

Améliorations immédiates

En plus de libérer les opérateurs des tâches les plus fastidieuses et de réduire les risques de TMS, l'automatisation a eu un impact immédiat sur la productivité de l'entreprise.

ROI rapide

ROI rapide

L'expérience des cobots a été très positive en matière de simplicité de la mise en œuvre et de coût réduit, avec un retour sur investissement en 14 mois seulement. C'est pourquoi Nichrominox a décidé d'étoffer son parc de cobots.

Défis d'automatisation résolus :

  • Augmentation immédiate de la productivité de 10 %.
  • Réduction des coûts.
  • Amélioration des conditions de travail des employés.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Configuration rapide
  • Collaboration et sécurité
  • Déploiement flexible

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Pick and place
  • Chargement/déchargement de machines CNC
  • Assemblage

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre