Les cobots UR5 soulagent les travailleurs des tâches répétitives
En bref
Laiterie islandaise Mjolkursamsalan Akureyri cherchait à automatiser une partie du travail monotone dans le cadre des modifications prévues de sa ligne de production de fromage à la crème. Plusieurs années de travail monotone ont été économisées après le déploiement de deux robots UR5 dans sa production de produits laitiers.
Mjolkursamsalan Akureyri
La solution
Le premier robot UR5 a été installé dans le cadre des modifications apportées à la ligne de production de fromage à la crème de la laiterie en 2011. Le [bras robot](/ « Robot UR5 ») soulève quatre paquets de fromage à la crème d'une bande transporteuse et les place dans un plateau en plastique.
En raison d'un niveau élevé de satisfaction avec le premier bras robotique, un deuxième UR5 a été ajouté en 2012. Ce robot prend les plateaux en plastique remplis et les empile sur une palette – et soulage les travailleurs laitiers d'un travail encore plus monotone.
« Les robots UR sont si simples à utiliser et ne pas avoir à construire une clôture autour d'eux est un gros plus. Nous avons déjà économisé trois années-homme de travail monotone grâce à nos deux UR5 », explique Sigurdur Runar Fridjonsson, directeur de la laiterie d'Akureyri.
Sigurdur Runar Fridjonsson, Director at the Akureyri dairyLes robots UR sont si simples à utiliser et ne pas avoir à construire une clôture autour d'eux est un gros plus. Nous avons déjà économisé trois années-homme de travail monotone grâce à nos deux UR5

Défis d'automatisation résolus :
Automatisation des tâches répétitives Suppression de plusieurs années de travail manuel
Facteurs clés de valeur :
Programmation facile Déploiement flexible Remboursement rapide
Tâches résolues par des robots collaboratifs :
Prendre et placer
Contactez Universal Robots
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...
- Augmenter la productivité
- S'adapter à la demande changeante des produits
- Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
- Faire face aux pénuries de main-d'œuvre