--

Le cobot compact UR transforme le principal fabricant italien de cartes électroniques

Life Elettronica

En bref

Life Elettronica a décidé d'automatiser le processus d'empotage en remplaçant par un robot une machine qui nécessitait la présence constante d'un opérateur. L'application devait également être adaptée à un très petit espace et garantir des normes de qualité et de répétabilité élevées. Life Elettronica est une société de Modène spécialisée dans la production de cartes électroniques pour le compte de tiers. Il a beaucoup investi dans l'automatisation industrielle et dispose également d'un ur3 pour les opérations de mise en pot de planches. L'application a permis d'obtenir une productivité sans précédent et de libérer des ressources pour travailler sur des opérations à plus forte valeur ajoutée.

Life Elettronica est l'un des principaux fabricants italiens de cartes électroniques à péage. Tous les processus sont effectués dans son usine de Modène, de la prise en charge du projet à la livraison du produit fini. Pour augmenter la productivité et l'efficacité de ses processus et assurer une qualité de carton excellente et reproductible, Life Elettronica a opté pour une automatisation robotisée avec un Universal Robots UR3 pour les opérations d'empotage.

La transformation de l'entreprise

Le cobot – installé par Maxver srl qui a fourni l'approvisionnement, l'installation et la formation - fonctionne dans une petite zone de travail et peut tracer 20 cartes électroniques en même temps. Le cycle de travail global, qui dure environ 15 minutes, n'a rien à voir avec les méthodes d'empotage traditionnelles, qui nécessitent l'utilisation d'autres équipements et, surtout, la présence constante d'un opérateur pour superviser le processus.

Life Elettronica

Industrie Electronics and Technology
Pays Europe
Nombre d’employés 50-100
Cobots utilisés UR3
Vidéo — Robot UR3, Life Elettronica srl, Modène, Italie

La solution

Life Elettronica a choisi Universal Robots et son cobot UR3 pour le processus d'empotage. Grâce à son encombrement réduit et à sa légèreté, le cobot a été installé dans l'espace de travail sans nécessiter de modification de l'agencement de la production ; ses 15 caractéristiques de sécurité combinées à une analyse précise des risques lui permettent de fonctionner sans barrières de protection, de sorte que l'opérateur peut interagir sans interrompre le processus.

Life Elettronica a choisi Universal Robots et son cobot UR3 pour le processus d'empotage. Grâce à son encombrement réduit et à sa légèreté, le cobot a été installé dans l'espace de travail sans nécessiter de modification de l'agencement de la production ; ses 15 caractéristiques de sécurité combinées à une analyse précise des risques lui permettent de fonctionner sans barrières de protection, de sorte que l'opérateur peut interagir sans interrompre le processus.

L'automatisation avec le cobot Universal Robots a augmenté le rendement, l'efficacité et la productivité, et préservé la qualité et la répétabilité des processus pour garantir des produits de haute qualité et parfaitement emballés. La répétabilité élimine également la possibilité de défauts et de produits défectueux.

En outre, l'entreprise a pu affecter des travailleurs initialement liés à l'empotage à d'autres activités à plus grande valeur ajoutée, au profit de l'ensemble du processus de production. Enfin, la solution a été développée en très peu de temps, et la facilité de programmation et de gestion du cobot a assuré son entrée en service immédiate. Compte tenu des résultats obtenus, Life Elettronica élargit sa gamme de robots collaboratifs Universal Robots

Robot collaboratif UR3, Life Elettronica Srl, Modène, ItalieRobot collaboratif UR3, Life Elettronica Srl, Modène, ItalieRobot collaboratif UR3, Life Elettronica Srl, Modène, Italie

Défis d'automatisation résolus :

  • Automatisation d'un processus manuel dans un espace de travail restreint
  • Qualité et répétabilité élevées du processus

Facteurs clés de valeur :

  • Productivité
  • Efficacité
  • Rendement
  • Meilleure allocation des opérateurs sur les phases de production
  • Zéro défaut, facilité d'installation et de programmation
  • Flexibilité opérationnelle

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Potting