Le groupe Lactalis améliore l'ergonomie, la sécurité et l'efficacité de son opération de liage de palettes grâce à SERMAZ

Sermaz développe une solution de palettisation cobotique au sein du groupe Lactalis.

Résumé

SERMAZ intégrateur certifié d'Universal Robots implanté à Aussillon en Occitanie, a développé une solution cobotique de liage de palettes pour le compte de Lactalis, leader mondial des produits laitiers.

Intégrée dans son usine, elle aussi localisée à Aussillon, la cellule cobotique fonctionne en quasi-autonomie. À la clé, une amélioration notable des conditions de travail pour les opérateurs du poste concerné, mais aussi d'importants gains de productivité.

Défi

À l’origine du projet, la volonté de l’entreprise Lactalis d’améliorer l’ergonomie d’un poste de palettisation et de conditionnement de packs de lait en fin de ligne.

Le poste présentait plusieurs défis, notamment en termes de précision, de coopération avec l’opérateur, de sécurité du poste de travail et de dosage adéquat de la tension de la bande adhésive.

Le poste concerné était d’une grande pénibilité. Il comprenait beaucoup de déplacements du conducteur de ligne autour de la palette pour appliquer avec précision de la bande adhésive pour maintenir la marchandise ; mais aussi un travail en hauteur dangereux puisque l’opérateur montait sur le convoyeur à rouleau pour pouvoir placer la bande adhésive sur la hauteur de la palette. C’était un mouvement pénible puisque la personne devait lever le bras tout en tenant le dévidoir et tourner autour de la palette. Répété 60 fois par heure, ce mouvement occasionnait des troubles musculosquelettiques (TMS), notamment des douleurs aux poignets en fin de journée, dues au maniement du dévidoir sur une longue durée. Cette tâche augmentait les risques de rebus : le conducteur devenait de moins en moins précis au fil des heures et son geste pouvait parfois créer des contraintes au coin de la palette occasionnant le crevage ou la déformation des briques de lait.

Le groupe Lactalis s’est donc orienté vers SERMAZ, le référent cobotique Universal Robots de sa région. Ce dernier a pu apporter tout son savoir-faire d’intégrateur d’applications de robotique collaborative issu de sa longue expérience en automatisation industrielle, en vue de relever ce défi de taille.

Lactalis

Industrie Agroalimentaire
Pays France
Nombre d'employés 15 000
Cobot utilisé UR10

Indicateurs de valeur clés :

  • Simplicité et intuitivité de programmation
  • Augmentation de la productivité
  • ROI rapide
  • Élimination des TMS du conducteur de ligne

Tâches résolues par les robots collaboratifs :

  • Liage de palettes en fin de ligne

Défis d'automatisation résolus :

  • Palettisation sur plusieurs formats
  • Répétition et précision du geste
  • Meilleur contrôle de la quantité de matière déposée
  • Réduction des risques de dégâts sur les produits
  • Intégration aisée sur la ligne de production

Solution

La solution développée par SERMAZ sur base d’un cobot UR10, devait être capable de suivre l’augmentation de volume demandé par le site, tout en étant compacte et sécurisée. SERMAZ a accompagné le groupe Lactalis à travers toutes les étapes du processus. À l’origine, le conducteur de ligne se chargeant de la palettisation tenait le dévidoir d’une main et devait tourner tout autour de la palette en prenant grand soin de ne pas occasionner de déformations sur les angles de la marchandise, en prenant garde à utiliser la bonne quantité de ruban adhésive, avec régularité et en respectant un motif précis.

sermaz

Un poste de travail automatisé et optimisé

Le nouveau poste de travail automatisé est constitué d’un convoyeur à rouleaux pour acheminer les demi-palettes d’un point A jusqu’à un point B tout au long de la ligne de production, et d’un portique sur lequel le cobot UR10 a été fixé. Des rives vont recentrer les palettes pour qu’elles soient dans la bonne position. L’opérateur démarre le cycle sur l’interface homme-machine. Il sélectionne l’opération adéquate en fonction du type de palettes et de produits. Le cobot effectue alors un parcours précis en fonction des séries voulues.

sermaz

Un cycle produit en temps masqué

À l’approche de la palette, le cobot va au contact de cette dernière et opère sa trajectoire. Il tourne autour des demi-palettes et applique avec précision la bande adhésive à l’aide d’un dévidoir. En fin de cycle, le cobot coupe la bande et se repositionne au point de démarrage pour libérer la palette. Pendant ce temps, le conducteur de ligne est affairé à d’autres tâches avec une plus forte valeur ajoutée.

sermaz

Une coopération homme robot réussie

Le cobot se charge seul de l’opération de liage, avec une intervention humaine minimale. Cette dernière se limite au changement de la bande adhésive. Un témoin lumineux permet d’alerter le conducteur de ligne. Lorsque ce dernier appuie sur le bouton, le cobot équipé d’un dévidoir et d’un système de coupe va appliquer l’adhésif le long de la palette selon un motif demandé, un schéma précis pré-programmable à l’aide du teach déporté. La solution se commande uniquement à travers cet écran. Le conducteur de ligne s’approprie généralement cette application en seulement une demi-journée.

sermaz

Une adaptabilité hors pair

SERMAZ a intégré une solution présentant un avantage considérable : le groupe Lactalis peut adapter le cobot et l’adhésif en fonction des différents types de palette. En effet, la marchandise du groupe peut varier, parfois il s’agit de briques de lait ou de bouteilles, l’adhésif doit donc être déposé plus délicatement avec l’un plutôt qu’avec l’autre. Le cobot s’y adapte parfaitement et offre une parfaite répétabilité du mouvement sur la durée.

Cette application vise avant tout à réduire la pénibilité pour le conducteur de ligne tout en préservant la qualité du produit conditionné

Thierry Delsol, Dirigeant de SERMAZ
Cette application vise avant tout à réduire la pénibilité pour le conducteur de ligne tout en préservant la qualité du produit conditionné 
sermaz

Bénéfices

L’application développée par SERMAZ répond complètement aux objectifs initiaux du projet, à savoir la réduction du temps de palettisation et une baisse d’utilisation de matière. Au niveau du conducteur de ligne, les problèmes d’ergonomie et les risques de TMS ont disparus.

Ce dernier se concentrer sur des tâches plus valorisantes. En outre, la sécurité du poste de travail a grandement été améliorée. La cohabitation entre le conducteur de ligne et le cobot UR10 en toute sécurité est d’ailleurs la clé du succès de cette application.

Le cobot a augmenté la productivité du site, en étant capable de palettiser 60 palettes dans l’heure par cycle de huit heures avec des cycles de 25 secondes. Dans la palettisation, le calcul des angles de la palette demeure essentiel. Avec le cobot, le dévidoir n’engendre plus aucune dégâts type perçage ou déformation sur la marchandise lors de l’application de l’adhésif sur les angles de la palette.

Le conducteur de ligne s’est approprié le cobot et supervise lui-même son travail, assurant une continuité du processus en diminuant grandement les interruptions. Il n’y a aucune maintenance nécessaire sur le cobot lui-même, excepté le changement de ruban adhésif.

Commencez dès maintenant votre projet d'automatisation

Un intégrateur près de chez vous peut se rendre dans vos locaux pour étudier vos besoins.

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00