--

Les cobots automatisent un nouvel instrument de laboratoire de dosage de solides

Labman Automation Ltd

En bref

Labman Automation est une société technologique britannique spécialisée dans la conception et la fabrication de robots de laboratoire. La société a développé MultiDose, un instrument de laboratoire de dosage de solides automatisé, en choisissant le bras de cobot UR3e pour alimenter le système en raison des antécédents d'UR et de sa facilité d'utilisation. MultiDose peut libérer jusqu'à six heures de technicien de laboratoire sur une expérience par rapport à l'exécution avec des processus manuels. Le débit du laboratoire est également augmenté après les heures de travail, car la nature « à pied » du système permet des expériences automatisées.

La transformation de l'entreprise

Le concept du produit MultiDose de Labman est né de la réponse à un besoin spécifique du client. Un client clé est venu chez Labman à la recherche d'une solution capable d'automatiser le dosage des poudres avec un niveau d'utilisabilité supérieur à celui des solutions existantes, tout en offrant la polyvalence nécessaire pour intégrer le système dans des flux de travail plus importants.

En plus de l'exigence d'une plate-forme de table standard, il était clair qu'un certain nombre de clients de laboratoire souhaitaient que Labman développe une enceinte sur mesure répondant aux spécifications des armoires de sécurité de classe 1 pour la distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Labman Automation LTD

Industrie Medical and Cosmetics
Pays England
Nombre d’employés 100+
Cobot utilisé UR3e

Les avantages

Le système MultiDose ne nécessite pratiquement aucune formation et est très convivial et intuitif pour les équipes de laboratoire. Le système est conçu pour être plug and play, mais Labman est également heureux de dispenser une formation 1-1 sur site si nécessaire. Labman prend également en charge les systèmes à l'aide d'un casque de réalité augmentée Microsoft HoloLens.

Les résultats ont été instantanés, répondant aux besoins du client en matière de distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs. La spécificité requise dans cette tâche signifie qu'une solution automatisée a eu de grands avantages en termes de précision et de polyvalence – permettant au personnel de s'atteler à des tâches plus difficiles et mieux adaptées à son expertise.

Avoir un partenaire de confiance tel que Universal Robots nous a aidés à façonner et à raffiner le produit et signifie finalement que le MultiDose est le meilleur possible. Le bras d'Universal Robots fonctionne dès sa sortie de la boîte – nous lui faisons entièrement confiance en tant que solution – et l'instrument développé qui en résulte est maintenant utilisé comme tout autre équipement de laboratoire.

Ian Riley, Technical Director, Labman Automation
Fonctionnement intuitif

Fonctionnement intuitif

« La beauté de ce système est qu'il libère les techniciens de laboratoire, ils chargent leurs expériences et s'en vont », explique Rob Hodgson, responsable du développement des instruments chez Labman Automation. « Le système est intuitif à utiliser, il ne fait que tomber et est prêt à utiliser. Cela déverrouille également votre laboratoire pour effectuer des expériences en dehors des heures normales de travail. »

Automatisation

Automatisation

Le MultiDose offre une capacité de 56 têtes de dosage avec lecture et écriture RFID à partir de chaque position ; six portoirs d'entrée de flacon par passage unique ; et six adaptateurs interchangeables du bout des doigts et du flacon d'équilibre. Le rôle de l'UR3e ici est de transporter les flacons et les plateaux autour de la cellule.

Comment ils l'ont fait

Connue comme l'entreprise d'automatisation vers laquelle les entreprises se tournent lorsque les autres trouvent la tâche trop difficile, Labman était à la hauteur de la tâche. « Nous avions déjà de l'expérience avec Universal Robots », explique Rob Hodgson, responsable du développement d'instruments chez Labman Automation, qui a commencé à envisager d'intégrer les bras robotiques collaboratifs à la plate-forme de distribution de poudre Mettler Toledo. « Nous avons pensé que nous pourrions développer une solution meilleure que celles disponibles pour nos clients. «

La solution MultiDose est conçue autour d'un bras robotique collaboratif UR3e d'Universal Robots équipé de la pince Hand-E certifiée UR+ de Robotiq, qui est combinée avec le chargeur de poudre Mettler Toledo XPR et le logiciel Labman pour une distribution efficace, précise et reproductible.

Un élément clé du système nécessitait un bras robotique collaboratif. Labman a examiné un certain nombre de cobots différents, mais a choisi l'UR3e parce qu'il l'avait déjà utilisé dans plusieurs autres applications, notamment pour une société Agrichem et une grande entreprise de cosmétiques. Le cobot rend le système très flexible, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de faire fonctionner le système et permet une intégration facile dans un processus de laboratoire établi, sans compromettre la sécurité. « Avoir un partenaire de confiance tel que Universal Robots nous a aidés à façonner et à affiner le produit et, en fin de compte, signifie que le MultiDose est le meilleur possible », déclare Ian Riley, directeur technique de Labman Automation. « Le bras Universal Robots fonctionne dès le départ – nous lui faisons entièrement confiance en tant que solution – et l'instrument qui en résulte est maintenant utilisé comme tout autre équipement de laboratoire, aidant nos clients à tirer le meilleur parti de leurs professionnels de laboratoire en les libérant pour utiliser leur temps plus efficacement. «

La combinaison du bras cobot Universal Robots et du système de dosage de poudre Mettler Toledo a créé une plate-forme de dosage automatisée qui n'a pas été égalée sur le marché pharmaceutique britannique et a considérablement accéléré les expériences en laboratoire », explique Matthew Smith, chef de projet MultiDose, Labman Automation.

Produits UR+ utilisés : pinces Hand-E de Robotiq

Gain de temps

Gain de temps

« Les gains de temps pour les techniciens de laboratoire sont énormes – jusqu'à six heures sur une expérience par rapport à l'exécution avec des processus manuels », explique Matthew Smith, chef de projet MultiDose, Labman Automation, ajoutant que la nature « éteinte » du système a l'avantage supplémentaire de permettre aux expériences d'être effectuées automatiquement en dehors des heures normales de travail, augmentant le débit d'un laboratoire.

Défis d'automatisation résolus :

  • L'accessibilité de la solution UR réduit les coûts de formation élevés
  • La solution flexible peut être utilisée pour plusieurs expériences, tout en garantissant des niveaux très précis de dosage de poudre
  • Maintient un environnement de travail sûr et sécurisé

Facteurs clés de valeur :

  • La plate-forme automatisée permet d'économiser des heures d'expérience manuelle et des coûts élevés pour les techniciens de laboratoire qui pèsent manuellement les poudres
  • Les produits peuvent être testés, testés et déployés beaucoup plus rapidement
  • La plate-forme polyvalente flexible est entièrement intégrée au logiciel, ce qui permet au personnel du laboratoire d'avoir un contrôle total sur les ingrédients tout au long du processus

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Prélèvement et mise en place des flacons
  • Prélèvement et mise en place des têtes de dosage
  • Prélèvement et placement des adaptateurs de flacon d'équilibre
  • Prélèvement et placement de plaques de réaction au format SBS
  • Changement automatique du bout des doigts de la pince

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00