Les petites entreprises maîtrisent la collecte aléatoire de poubelles avec les cobots UR5 et augmentent la production de 11 %. Jenny | Waltle vit et respire l'idée du Lean et de la philosophie Kaizen, permettant des délais de livraison courts et une haute qualité. Avec ses opérations de fabrication optimisées, le fournisseur a récemment prouvé ses forces dans la discipline la plus difficile de l'automatisation « bin picking ». Deux cobots d'Universal Robots choisissent des pièces orientées au hasard dans une boîte et alimentent un broyeur CNC – offrant une plus grande fiabilité du processus et une production sans défaut. Tout cela a été réalisé malgré le manque d'employés qualifiés.
La transformation de l'entreprise
Pour l'entreprise autrichienne, qui produit des pièces en aluminium, en métal et en plastique, il est assez difficile de trouver de la main-d' œuvre qualifiée. La région du Vorarlberg a le plein emploi. Pour continuer à grandir, Jenny | Waltle doit automatiser.
Après avoir commencé par l'utilisation d'un robot industriel conventionnel, l'entreprise s'est vite rendu compte qu'elle avait besoin d'une solution plus flexible. « Dès que de petites tailles de lots sont impliquées, une simple opération est ce qui compte vraiment. C'est la seule façon de modifier rapidement un système pour gérer les nouvelles commandes. La performance est secondaire », explique Sebastian Schuler, ingénieur de conception chez Jenny | Waltle.
Le parc de machines CNC du fournisseur gère des tailles de lots comprises entre 500 et 5000 unités. « À Automatica 2016, nous avons pris connaissance d'Universal Robots. Le guidage intuitif de l'utilisateur et l'énorme flexibilité de la technologie nous ont immédiatement convaincus », se souvient Waltle.