--

Les cobots UR10 réduisent les taux d'échec et augmentent l'efficacité de la production

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

Le défi

HIHHT s'attaque à la hausse des coûts de main-d' œuvre avec des cobots pour augmenter la qualité des produits et améliorer la charge de travail du personnel. Hyundae Induction Hardening Heat Treatment (HIHHT) a dû faire face à l'augmentation des coûts de main-d' œuvre en plus de la fatigue des employés et des erreurs dues aux tâches répétitives. Après l'installation de deux robots UR10, le taux de défaillance est passé de 0,03 % à 0,01 % et l'efficacité de la production a augmenté de 31 %. En automatisant les processus répétitifs, l'entreprise a également pu embaucher deux employés supplémentaires.

La transformation de l'entreprise

HIHHT devait maximiser le rendement grâce à une meilleure qualité des produits. Dans le même temps, l'entreprise devait faire face à la hausse des coûts de main-d' œuvre tout en allégeant la charge de travail et la fatigue des opérateurs humains en raison de tâches répétitives. Mais l'automatisation dans cet environnement à fort mélange/faible volume était un défi en soi.

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

Industrie Automotive and Subcontractors
Pays Asia
Nombre d’employés 25-50
Cobots utilisés UR10
Vidéo — Robot UR10, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, Corée

La solution

HIHHT a déployé deux robots UR10 dans son processus de traitement thermique par durcissement par induction, en plaçant le composant automobile non traité dans la machine de traitement, puis en retirant le composant traité sur une bande transporteuse. Dans le cadre du programme financé par le gouvernement, HIHHT a travaillé avec HRT Systems, partenaire d'Universal Robots, qui a fourni le système en tant que solution clé en main. Cependant, la ligne de production à haut mélange/faible volume exigeait que les employés connaissent les robots pour les adapter à une utilisation future. Cela a fait de la facilité de programmation et d'utilisation des [cobots](/ « robots collaboratifs - avantages des cobots ») un avantage significatif. Il ne faut qu'environ un mois pour former des employés sans expérience préalable en robotique. Maintenant, ces employés n'ont besoin que de 30 à 60 minutes pour « apprendre » aux robots à traiter de nouveaux composants. En conséquence, le taux de défaillance des produits de HIHHT est passé de 0,03 % à 0,01 % et l'efficacité de la production a augmenté de 31 %. En outre, l'entreprise a pu embaucher deux employés supplémentaires. Le retour sur investissement attendu pour les cobots n'est que d'un an et demi.

Le cobot a aidé à libérer le travail humain des tâches répétitives simples, permettant une réaffectation flexible du travail. En conséquence, nous pouvons contrôler les coûts de production et augmenter la qualité des produits

Y.S Park, Production Manager
Robot collaboratif UR10, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, CoréeRobot collaboratif UR10, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, CoréeRobot collaboratif UR10, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, CoréeRobot collaboratif UR10, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment, Corée

Défis d'automatisation résolus :

  • Augmentation de la qualité des produits
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Amélioration de la charge de travail du personnel

Facteurs clés de valeur :

  • Travail sûr et collaboratif avec les humains
  • Facile à utiliser

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Prendre et placer le
  • service de la machine