--

Les cobots stabilisent les processus et garantissent la capacité de livraison

Hofmann Glastechnik Gmbh

En bref

À partir du premier cobot en 2016, Hofmann Glastechnik compte aujourd'hui huit cobots UR soutenant la fabrication d'appareils en verre. Les cobots chargent plusieurs tours en verre et participent activement à la formation du verre.

Alors comme aujourd'hui, les cobots impressionnent par leur fonctionnement cohérent. Ils stabilisent les processus de production, augmentent la qualité des produits et du travail tout en garantissant une capacité de livraison fiable. L'utilisation accrue de la machine a entraîné une augmentation de 25 %de l'efficacité, les cobots se remboursant eux-mêmes en moins de 12 mois. Les cobots étaient principalement destinés à libérer la main-d' œuvre qualifiée de Hofmann Glastechnik des tâches répétitives. Cela comprenait le chargement de plusieurs tours en verre contrôlés par automate, ce qui nécessitait que les cobots manipulent des tubes en verre sensibles.

Hofmann Glastechnik Gmbh

Industrie Médical et cosmétique
Pays Germany
Nombre d’employés 5-25
Cobots utilisés UR10e & UR5 & UR3e
Mise en place du premier cobot

Mise en place du premier cobot

« Lorsque nous avons acheté le premier cobot, c'était simplement par curiosité. Le prix était gérable. Et je me suis dit : il suffit de sortir et d'essayer », explique le PDG Robert Hofmann.

Hofmann a mis en œuvre un UR10 pour charger et décharger un tour à verre et a rapidement constaté les avantages. La machine fonctionnait plus régulièrement et plus longtemps. Les commandes pourraient être mieux servies et les travailleurs qualifiés pourraient être libérés.

Plus de bras robotisés suivis

Plus de bras robotisés suivis

Sept autres bras robotiques ont suivi, et les applications sont devenues plus complexes. En plus du chargement des machines, les cobots sont également impliqués dans la formation des verres. Par exemple, un UR10e est équipé d'un outil de formage. Un autre UR10e guide un brûleur à gaz sur une pièce.

« Les cobots s'occupent des petits lots et des grandes séries de production, tandis que les travailleurs qualifiés s'occupent des produits complexes selon les exigences du client. Cela signifie que les gens peuvent à nouveau se concentrer sur l'endroit où se trouvent leurs forces et où ils apprécient leur métier », déclare Hofmann avec satisfaction.

Grâce à l'automatisation, nous sommes maintenant dans une situation où personne ne peut nous nuire. Nous produisons des produits de haute qualité à un prix équitable. Et surtout, nous pouvons livrer à temps. Ce sont des avantages que nos clients apprécient

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
Huit robots UR soutenant Hofmann Glastechnik en Allemagne

Ces cobots apportent tellement de valeur ajoutée que vous êtes enclin à en acheter plusieurs rapidement. Aujourd'hui, nous avons un total de huit robots. Ils nous aident énormément avec le volume élevé de commandes que nous avons

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
Un cobot UR10e

Un cobot UR10e

Un cobot UR10e gère une partie du processus de formage en tenant et en guidant un outil de torche vers une pièce en verre.

Un cobot UR5

Un cobot UR5

Ce cobot UR5 équipe un tour à verre d'une pièce à usiner et d'une petite plaque de verre. À la fin, un tube de verre fermé est créé ici.

Défis d'automatisation résolus :

  • Main-d' œuvre qualifiée libérée des tâches répétitives
  • Manipulation réussie des tubes en verre sensibles par les cobots ur
  • Possibilité d'automatiser une production à mélange élevé/à faible volume

Facteurs clés de valeur :

  • L'utilisation accrue des machines augmente l'efficacité de 25 %
  • Remboursement par cobot dans un délai d'un an
  • Programmation intuitive pour développer l'application cobot avec des ressources internes

Tâches résolues par des robots collaboratifs

  • Machine à tendre les tours en verre
  • Formage des verres - support de processus