--

Transformer Guangzhou Li Gong en une usine intelligente avec des cobots

Guangzhou Li Gong

En bref

Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. (Guangzhou Li Gong), fondée en 1985, a étudié et fabriqué des machines AIoT, y compris un système sans surveillance cobot, un robot mobile autonome sans pilote et un équipement informatique de pointe. En 2018, Guangzhou Li Gong a commencé à concevoir une solution basée sur un cobot qui intégrait le cobot d'Universal Robots (ci-après dénommé UR) dans une plate-forme intelligente de chargement et de déchargement - CoSi cobot sans surveillance (ci-après dénommé CoSi), réduisant l'apport de coûts de main-d' œuvre, améliorant l'efficacité et le rendement, améliorant globalement la sécurité de la station et obtenant l'effet de libérer de la main-d' œuvre, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité.

La transformation de l'entreprise Le

chargement et le déchargement sont un travail répétitif et ennuyeux qui peut entraîner des blessures répétitives ou une erreur humaine. Par conséquent, Guangzhou Li Gong a cherché des solutions d'automatisation pour améliorer la qualité, la cohérence et la vitesse de production, augmentant ainsi la capacité de production.

Le langage complexe de programmation des robots, la commutation quotidienne entre différentes pièces et l'énorme barrière de protection sont autant d'obstacles que Guangzhou Li Gong a déjà rencontrés dans son utilisation de robots industriels. Avec l'augmentation continue des commandes des clients et le changement quotidien fréquent entre les différentes pièces, Guangzhou Li Gong a besoin d'un ensemble de solutions plus flexibles et plus efficaces.

Guangzhou Li Gong

Industrie Metal and Machining
Pays Asia
Nombre d’employés 100-500
Cobots utilisés UR5, UR10, UR16e
Vidéo — Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. Chine

La solution

Guangzhou Li Gong a misé sur l'automatisation collaborative. Après de multiples considérations, Guangzhou Li Gong a décidé d'intégrer les cobots UR5, UR10 et UR16e dans sa plate-forme intelligente de chargement et de déchargement.

Guangzhou Li Gong est une entreprise sans personnel de vente et avec seulement une petite équipe de projet pour suivre le projet. Néanmoins, ils ont établi une bonne relation de coopération avec chaque client et ont remporté à de nombreuses reprises le prix mondial du meilleur partenaire pour des clients de différents secteurs, le tout en fonction de la fabrication intelligente de l'usine. CoSi est l'une des solutions intelligentes développées par Guangzhou Li Gong, qui peut charger automatiquement des matériaux dans l'équipement sans programmation fastidieuse, afin de réaliser une production multicatégorie, en petits lots, flexible et discrète.

La série CoSi dispose de 6 solutions, qui peuvent toutes correspondre au fraisage CNC (tel que le centre d'usinage à cinq axes), au tournage CNC (centre de tournage à double broche), à l'EDM et à la machine de mesure de coordonnées (CMM), et intégrer les cobots UR correspondants, y compris UR5, UR10 et UR16e selon les différentes exigences de la tâche. Même le plus grand cobot UR16e, avec un diamètre de montage de base de seulement 19 cm, peut être étroitement intégré dans un ensemble complet d'équipements.

Dans la mise à niveau et la transformation traditionnelles, l'industrie manufacturière rencontrera les problèmes suivants : la difficulté et la complexité de l'ensemble de la technique de programmation du robot ; la limitation de l'espace d'usine d'origine ; les dangers potentiels pour la sécurité. Les avantages des cobots UR peuvent exactement résoudre ces problèmes.

Adam Sobieski, General Manager of UR China
Déploiement rapide

Déploiement rapide

Li Weichong, PDG de Guangzhou Li Gong, a déclaré : « Nous avions besoin d'un collègue devant chaque CNC pour suivre le chargement et le déchargement des produits. C'est complètement différent après le développement de la série CoSi qui intègre des cobots UR. Nous n'avons besoin que d'un collègue pour cinq machines CNC, ce qui libère de la main-d' œuvre. De plus, CoSi est conforme à la norme internationale de sécurité de la collaboration homme-machine et permet une collaboration homme-machine sûre sans garde-corps supplémentaires. Si la machine est déplacée en raison d'une collision, elle s'arrêtera et déclenchera une alarme. Nos collègues sont plus en sécurité pour collaborer avec des robots. »

Programmation intuitive

Programmation intuitive

La programmation de cobot UR est intuitive, et même les employés sans expérience dans la programmation de robots peuvent rapidement commencer après la formation. C'est également une raison importante pour le déploiement rapide de CoSi. Surtout après avoir utilisé le système CoSi XOS, il ne faut généralement que 15 minutes pour déployer CoSi sur la machine-outil correspondante et commencer le chargement et le déchargement. De plus, le remplacement de la pièce et la commutation de la ligne de production peuvent être effectués dans un délai d'une minute au plus tôt.

Le robot CoSi flexible peut réaliser un déploiement rapide en 15 minutes et le changement de produit en 1 minute
Le robot CoSi flexible peut réaliser un déploiement rapide en 15 minutes et le changement de produit en 1 minute

Précis et efficace

La précision de positionnement répétée du cobot UR avec cobot CoSi sans surveillance est de 0,03mm et la précision du robot CoSi avec fixations de serrage CoFi de Li Gong peut atteindre 0,015 mm, répondant pleinement aux exigences de production flexible de précision, réduisant considérablement le taux d'erreur et améliorant l'efficacité.

« Nous n'avons pas besoin d'embaucher des opérateurs supplémentaires pour l'équipement. Prenons l'exemple de 6 machines CNC. À l'origine, un collègue était nécessaire pour 2 machines CNC, 9 collègues au total requis en 3 équipes. Désormais, seuls 3 collègues sont nécessaires en 3 équipes avec CoSi cobot sans surveillance. En outre, pour le déploiement du cobot UR, il n'est pas nécessaire d'embaucher des experts en robots pour la programmation ou l'achat de clôtures de protection, ce qui réduit le coût des investissements technologiques. Tout cela nous aidera à nous transformer en une usine intelligente plus rapidement et plus facilement », a déclaré Li Weichong.

Un robot CoSi peut faire fonctionner deux machines CNC simultanément, améliorant considérablement l'efficacité et la capacité
Un robot CoSi peut faire fonctionner deux machines CNC simultanément, améliorant considérablement l'efficacité et la capacité

UR+ responsabilise les débutants

Chaque client a des lignes de production différentes, des environnements de travail différents et des exigences différentes. Par conséquent, UR travaille en étroite collaboration avec les distributeurs et les partenaires intégrateurs de systèmes pour personnaliser les applications adaptées aux clients et innover en matière de solutions UR+. UR+ intègre le grand écosystème de l'industrie et l '« expertise » du cobot pour fournir aux utilisateurs des périphériques et des suites d'applications puissants. Les utilisateurs peuvent appliquer des suites d'applications et des composants UR+ certifiés par UR pour des processus d'automatisation plus rapides.

Li Weichong a souligné : « Avec UR+, les débutants deviennent des experts. Le logiciel que nous avons développé chez UR+ peut transformer des décennies d'expérience d'un master en mathématiques, puis en un programme. Ce dont nous avons seulement besoin, c'est d'ouvrir le bras suspendu, d'ouvrir le programme UR+ et d'entrer le matériel à placer, tel que les paramètres de force de serrage, les paramètres d'étiquetage, etc. Toutes les normes quantifiables et les exécutions reproductibles rendent la fabrication automatisée et la fabrication intelligente faciles et efficaces. »

Avec UR+, les débutants deviennent des experts. Toutes les normes quantifiables et les exécutions reproductibles rendent la fabrication automatisée et la fabrication intelligente faciles et efficaces.

Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.

Un retour sur investissement plus rapide

Li Weichong ajoute : « Le cobot UR est sûr et facile à utiliser ; le UR+ pionnier pourrait conduire à un déploiement plus rapide et à un retour sur investissement. En tant que développeur et utilisateur de l'application, Guangzhou Li Gong peut en bénéficier, et c'est pourquoi nous choisissons fermement UR comme partenaire. Nous continuerons également à explorer la possibilité d'adopter plus de cobots UR, ou de les intégrer dans de nouvelles plateformes d'application. «

Le marché mondial du cobot a été multiplié par près de dix au cours des cinq dernières années, avec une croissance de 30 % chaque année. Le chargement et le déchargement sans surveillance sont l'un des principaux contenus du cobot dans les applications industrielles. En Chine, il y a plus de 2 millions de machines CNC, ce qui signifie un marché de 100 milliards de dollars.

Adam a conclu : « Le cobot a un grand potentiel et un grand pouvoir de développement dans le domaine de l'application CNC et a un avenir prometteur. »

Série cobot sans surveillance CoSi (gauche : série T, droite : série M)
Série cobot sans surveillance CoSi (gauche : série T, droite : série M)

Défis d'automatisation résolus :

  • Améliorer l'efficacité et le rendement
  • Libérer les employés des tâches répétitives et ennuyeuses de chargement et de déchargement
  • Maintenir la cohérence de la qualité et améliorer globalement la sécurité de la station
  • Réaliser une production multicatégorie, en petits lots, flexible et discrète
  • Promouvoir la transformation de l'entreprise en une usine intelligente

Facteurs clés de valeur :

  • Solutions flexibles
  • Pas besoin d'embaucher des employés supplémentaires et de déployer des clôtures de garde, ce qui réduit les coûts et améliore l'efficacité
  • Petite surface au sol
  • L'interface utilisateur est conviviale et intuitive, et les débutants peuvent commencer rapidement

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Gestion des machines-outils
  • Contrôle qualité