La robotique collaborative améliore la productivité, l'ergonomie et la compétitivité d'un constructeur automobile

Usine PSA de Sochaux

Dans le cadre de son projet « Usine du futur », le Groupe PSA fait appel à la cobotique d'Universal Robots

Résumé

Pour améliorer la performance de son site de Sochaux et réduire ses coûts, le Groupe PSA intègre des bras robotisés UR10 dans son unité de ferrage pour une opération de vissage. En résultent, baisse du prix de revient, amélioration de l’ergonomie du poste de travail et de la conformité géométrique des véhicules.

Défi

L’évolution des technologies et des attentes clients, couplée à la pression des marchés, conduisent le Groupe PSA, premier constructeur automobile français et deuxième constructeur automobile européen, à rechercher l’optimisation permanente des processus industriels. Dans le cadre de son projet « Usine du futur », le groupe souhaite moderniser ses sites, compacter ses lignes de production et diminuer le coût de revient de ses véhicules. Il a fait appel à Universal Robots pour automatiser certaines tâches sur la ligne de montage de son site de Sochaux, afin de gagner à la fois en productivité, ergonomie du travail des opérateurs et compétitivité.

Groupe PSA Sochaux

Industrie Automobile
Pays France
Nombre d’employés 10 000
Cobots utilisés UR10
Distributeur Sysaxes

Défis d'automatisation résolus :

  • Diminution des coûts de revient (baisse des coûts)
  • Augmentation des gains géométriques (qualité de production)
  • Amélioration des conditions de travail des salariés

Indicateurs de valeur clés :

  • Programmation et maintenance facile
  • Sécurité de travail pour les employés
  • Coût réduit
  • Rendement opérationnel excellent

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Vissage
  • Assemblage collaboratif

Solution

Universal Robots a été choisi par le Groupe PSA par l’intermédiaire de l’un de ses distributeurs en France Sysaxes. C’est sur son site de Sochaux, qui emploie 10 000 personnes et produit 400 000 véhicules par an, que le Groupe PSA a débuté le projet. Le robot a pour tâche de visser le bas des ailes des véhicules, sans pour autant gêner les deux opérateurs qui travaillent à d’autres opérations de vissage en simultané.

PSA Sochaux et Universal Robots

PSA Sochaux et Universal Robots

« Nous avons choisi le robot UR10 pour plusieurs critères. Nous avions des problématiques d’envergure et le robot devait pouvoir embarquer une visseuse ; le robot UR10 correspondait au besoin », indique Cédric Grandjean, Architecte Spécialiste Montage Eléments Finition sur le site de Sochaux.

Le cobot est fixé sur un poste, au-dessous duquel passe le véhicule en cours de fabrication. Deux opérateurs font descendre le gabarit et le bloque de chaque côté. Ensuite, l’UR10 suit un cycle très défini : il visse trois vis du côté droit, puis du côté gauche. Il se replie ensuite ; deux voyants s’illuminent pour signaler si le travail est conforme. Puis il se remet en position pour un nouveau cycle lorsque la caisse suivante s’arrête au-dessus de lui.

Une tâche qui, si elle semble simple à première vue, est une étape absolument primordiale dans la conception du véhicule, et qui demande une précision absolument parfaite. Dès le début du projet, le groupe PSA s’est rendu compte que cette nouvelle brique technologique était unique sur le marché et a décidé de breveter l’ensemble du poste intégrant le robot UR10, au niveau national et international.

Le cobot travaille aux côtés des opérateurs en toute sécurité. « L’UR10 d’Universal Robots est protégé par l’architecture du gabarit. De plus, la vitesse du robot a été réduite de façon à protéger les opérateurs en cas de collision » précise Alexandre Le Helloco, Conducteur d’installation sur le site de Sochaux. Facile à programmer, le bras robotique possède également un écran tactile qui facilite à la fois son dépannage et sa maintenance.

Même si le robot a suscité quelques appréhensions à son arrivée sur le site de Sochaux, elles ont rapidement été balayées face aux bénéfices en ergonomie obtenus, si bien que l’UR10 a été affectueusement surnommé « Junior » par les opérateurs de l’unité de montage.

Je me suis très bien habituée à l’arrivée du robot. C’est simple, aujourd’hui, on l’appelle Junior !

Maryline Bianchi, Operatrice du site de Sochaux
Je me suis très bien habituée à l’arrivée du robot. C’est simple, aujourd’hui, on l’appelle Junior !
Le cobot UR10 fait grandement gagner les opérateurs en ergonomie.

Bénéfices

Le groupe PSA s’est déclaré particulièrement satisfait des résultats obtenus par l’UR10. Les opérateurs ont pu gagner en ergonomie et en sécurité sur leurs postes de travail.

« Grâce à l’arrivée des robots, nous avons pu baisser le prix de revient de nos voitures, et améliorer le gain géométrique (c'est-à-dire la conformité de la voiture en bout de ligne) jusqu’à 10 % », poursuit Cédric Grandjean.

Le cobot a également eu un excellent rendement opérationnel : aucune dégradation de véhicule n’a été observée sur les 200 000 voitures produites, et aucune panne n’a été reportée en un an. Au point que le robot sera déployé sur d’autres sites.