Un spécialiste de la tôlerie révolutionne son soudage laser grâce à la cobotique

Fu Zhuan Steel

Résumé

Fondée en 1989, Fu Zhuan Steel s'est spécialisée dans un large éventail de projets de tôlerie. Alors que la demande du marché s'orientait vers une production forte mixité et à faible volume, les robots industriels conventionnels - en raison de leurs exigences de programmation complexes et de leur courbe d'apprentissage abrupte - ne pouvaient être utilisés que par un petit nombre d'employés expérimentés.

Confrontée à des demandes de personnalisation en constante évolution, à des délais de livraison serrés et à une pénurie persistante de main-d'œuvre dans le domaine du soudage, Fu Zhuan Steel avait besoin d'une nouvelle approche en matière d'automatisation. Après avoir introduit le robot collaboratif UR12e d'Universal Robots, l'entreprise a réussi à surmonter ces défis. Grâce à sa fonction intuitive d'apprentissage manuel et à son interface conviviale, le cobot peut être maîtrisé en une seule journée, même par des opérateurs n'ayant aucune connaissance en programmation.

À la clé, une réduction considérable du temps de formation ainsi qu'une augmentation de l'efficacité et de la flexibilité dans la production à forte mixité et faible volume. Fu Zhuan Steel peut ainsi satisfaire plus rapidement les délais de livraison de ses clients et renforcer sa compétitivité sur le marché.

Défi

Les principaux défis auxquels Fu Zhuan Steel était confronté étaient la pénurie de main-d'œuvre et les exigences d'une production à forte mixité et à faible volume. Bien que l'entreprise ait déjà déployé des robots industriels conventionnels, ceux-ci nécessitaient des compétences avancées en programmation, et donc des périodes de formation de plus d'un mois. Puisque seuls un ou deux opérateurs étaient capables de les faire fonctionner, l'efficacité opérationnelle se voyait réduite.

Fu Zhuan Steel

Industrie Tôlerie
Pays Taïwan
Nombre d'employés 80
Cobot utilisé UR12e

Défis d'automatisation résolus :

  • Programmation fastidieuse et compétences techniques élevées requises pour faire fonctionner les robots industriels conventionnels
  • Évolutivité limitée de la production en raison de la pénurie de main-d'œuvre
  • Difficulté à maintenir le modèle de formation en apprentissage pour le soudage, en raison du faible intérêt des jeunes opérateurs

Indicateurs de valeur clés :

  • Réponse à la pénurie de main-d'œuvre : réduction des obstacles à l'apprentissage et attraction de nouveaux opérateurs inexpérimentés dans le domaine
  • Amélioration de la productivité : ajustements rapides des programmes pour prendre en charge les commandes à forte mixité et à faible volume
  • Réduction des coûts : raccourcissement des périodes de formation et du temps de programmation, allègement des contraintes en matière de personnel

Tâches résolues par les robots collaboratifs :

  • Soudage automatisé pour la production à forte mixité et faible volume
  • Soudage laser de haute précision avec des paramètres fixes
Fu Zhuan Steel’s primary challenges were labor shortages and the demands of high-mix, low-volume production

Solution

Après le déploiement du cobot UR12e, les opérateurs se sont rapidement familiarisés avec la fonction intuitive d'apprentissage manuel Freedrive : ils maîtrisent son utilisation en généralement un ou deux jours. Pour les employés disposant déjà d'une expérience en soudage, aucune formation supplémentaire n'est nécessaire. Ils peuvent ainsi être opérationnels au bout d'une journée seulement.

The UR12e cobot allows operators to set welding paths and parameters quickly using intuitive hand-teaching capability.

Fu Zhuan Steel et Universal Robots

Le cobot UR12e permet aux opérateurs de définir rapidement les trajectoires et les paramètres de soudage grâce à une fonction intuitive d'apprentissage manuel. Comparé aux robots industriels conventionnels qui nécessitent un codage important, l'UR12e réduit considérablement le temps de configuration et s'adapte rapidement aux changements fréquents de conception dans la fabrication de tôles. Grâce à la flexibilité et à la grande précision du cobot, Fu Zhuan Steel peut gérer efficacement une production à forte mixité et faible volume tout en conservant un avantage concurrentiel sur un marché exigeant.

Auparavant, la formation des opérateurs à l'utilisation d'un robot industriel conventionnel prenait souvent plus d'un mois. Avec le cobot UR12e, elle peut être achevée en seulement un à deux jours. Cela permet non seulement de pallier rapidement la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi de rendre la production à forte mixité et faible volume beaucoup plus efficace !

Yi-Chun Chang, Special Assistant to the General Manager chez Fu Zhuan Steel
Laser welding has long carried the perception of being physically demanding and high-risk, which further worsened labor shortages and recruitment challenges.

Bénéfices

Le soudage au laser a longtemps été considéré comme une activité physiquement exigeante et à haut risque, ce qui a encore aggravé la pénurie de main-d'œuvre et les difficultés de recrutement. « En adoptant des robots collaboratifs, nous entendons changer le modèle traditionnel de formation en apprentissage. Les employés vont utiliser des robots plutôt que de faire directement le travail du soudage », souligne Yi-Chun Chang, Special Assistant to the General Manager chez Fu Zhuan Steel. « Cela réduit les barrières à l'entrée dans le secteur, permet aux personnes sans expérience de prendre rapidement leurs marques et réduit les risques pour la santé associés au soudage traditionnel ».

À l'avenir, Fu Zhuan Steel tirera encore parti la fabrication intelligente et de l'automatisation collaborative pour rendre l'environnement de travail plus attractif, assurer le développement durable des talents, stabiliser la capacité de production et insuffler un nouvel élan dans le secteur.

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00