Chez le fabricant de machines spéciales Endutec, un UR10e est responsable de l'alimentation d'une machine CNC. Le robot aide l'entreprise à utiliser ses machines à pleine capacité en prenant en charge le quart de nuit, offrant ainsi une flexibilité et des avantages d'économie d'espace.
GmbH s'est appuyé sur des pièces achetées pour construire ses machines spéciales. Afin d'être plus indépendant ici et de maintenir une qualité fiable des pièces de la machine, le directeur général Andreas Flieher a décidé d'acheter ses propres machines CNC et de produire lui-même les pièces. Pour que cela soit économiquement avantageux, l'entreprise doit également être un fabricant sous contrat mettant les machines CNC au travail sur des pièces pour d'autres entreprises.
Cependant, en raison du manque de travailleurs qualifiés, Endutec n'a pas été en mesure de mettre en place une opération à deux équipes. Le quart de nuit n'a pas été rempli et l'entreprise a été confrontée au grand défi de ne pas pouvoir utiliser ses machines à pleine capacité.
Endutec a décidé d'automatiser l'alimentation d'une machine CNC. L'entreprise a développé sa propre station de chargement à cet effet. Le UR10e retire les pièces d'un rack. Même les composants lourds et encombrants sont positionnés de manière à ce que le cobot puisse les cueillir confortablement et déposer à nouveau les pièces fraisées. Étant donné que certaines des pièces sont tranchantes et lourdes, le poste d'application et de chargement est équipé des protections de sécurité nécessaires.
Malgré la nécessité d'une cage de sécurité, la station de chargement est peu encombrante et flexible. Si nécessaire, il peut être facilement déplacé avec un chariot élévateur et, une fois les mesures de sécurité mises en place, il peut charger une autre machine CNC.
Endutec a comparé différents systèmes robotiques dès le départ et a impliqué ses employés dans le processus de sélection dès le début. Les cobots d'Universal Robots ont été particulièrement convaincants en raison de leur programmation et de leur manipulation faciles. Endutec a choisi un modèle de la série e. Ce modèle dispose d'un capteur force-couple intégré, qui permet une insertion précise des pièces dans les fixations à puce.
Résultat : les employés aiment travailler avec l'UR10e et l'utilisent même plus largement que prévu. De cette façon, le cobot prend non seulement en charge le quart de nuit, mais soulage également les travailleurs qualifiés du travail d'incrustation monotone pendant la journée. Au lieu de cela, ils utilisent le temps pour mettre en place de nouveaux programmes CNC. Cela évite les erreurs et rend la production beaucoup plus efficace.
ANDREAS FLIEHER, Managing DirectorCe qui est bien avec le cobot, c'est que les employés le voient comme un collègue. Lorsqu'ils terminent le travail dans l'après-midi, ils remettent simplement les commandes restantes au robot, qui les termine ensuite du jour au lendemain. Qui n'aime pas un tel collègue ?


Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...