--

Les cobots résolvent une situation délicate

Emtek

En bref

Les cobots UR ont optimisé la distribution de colle chez Emtek, un fabricant de quincaillerie de porte basé à Los Angeles. L'entreprise cherchait un moyen plus cohérent de gérer la distribution de colle dans la fabrication des poignées de porte. Un UR5 d'Universal Robots distribue maintenant la colle avec rapidité et précision, en travaillant en parfaite collaboration avec l'opérateur qui place le bouton sur la tige après l'application de la colle. L'effort en tandem a doublé la production par heure-homme sur la ligne de production à haut mélange/faible volume.

La transformation de l'entreprise

Emtek fabrique une grande variété de poignées de porte depuis plus de 30 ans. Contrairement à de nombreux concurrents de l'entreprise, Emtek est un fabricant hautement spécialisé avec une production typique de seulement 40 à 60 articles avec des changements fréquents. Ce n'est pas une production qui se prête généralement bien à l'automatisation avec des robots industriels traditionnels.

Emtek

Industrie Furniture and Equipment
Pays North America
Nombre d’employés 50-100
Cobot utilisé UR5
Vidéo — Emtek, États-Unis
Embrasser les cobots

Embrasser les cobots

Le vice-président de l'ingénierie chez Emtek, Birk Sorensen, a entendu parler d'Universal Robots pour la première fois par sa société mère, ASSA ABLOY, qui a déjà des cobots UR travaillant dans des usines en Nouvelle-Zélande et Roumanie.

« Ils ont suggéré que si nous étions intéressés par les robots - et que nous étions encouragés à nous lancer dans la robotique -, Universal Robots était un bon robot collaboratif. Il avait la capacité de travailler très étroitement avec un opérateur dans le même voisinage », explique Sorensen. « Il n'avait pas besoin d'être clôturé et nous pouvions rapidement modifier les programmes entre les cycles de production. Cette approche collaborative a doublé notre débit quotidien par heure-homme. »

Installation simple

Installation simple

L'équipe d'ingénierie a été surprise par la facilité d'installation qui a pris environ une semaine pour que la cellule soit pleinement opérationnelle. « C'était incroyablement simple. Cela ne nécessitait pas toute la programmation intensive que nous avons avec nos machines CNC », explique Sorensen, dont l'équipe n'avait aucune expérience préalable en robotique.

L'un des défis de production maintenant résolus avec le cobot UR est de contrôler le volume de l'époxy et la cohérence de la distribution. Une tâche qui s'était avérée difficile à faire avec le travail manuel.

Contrôler le processus

Contrôler le processus

Un autre défi était le dépannage des rejets. « En faisant en sorte que le robot universel distribue la bonne quantité de colle, il ne fait que normaliser l'ensemble du processus », explique Edgar Medina, directeur des opérations de production chez Emtek. « Maintenant, nous pouvons revenir au robot et examiner la programmation, la distribution, l'ensemble du processus. C'est dans un environnement contrôlé et nous pouvons identifier le problème tout de suite. »

L'UR5 d'Emtek distribue généralement de la colle environ sept heures par jour. « Dans de nombreux cas, nous utilisons la même palette ; mais nous changeons simplement le programme et au lieu d'utiliser le bouton « A », nous nous tournons ensuite vers le bouton « B », et peut-être que deux heures plus tard, nous passerons à nouveau », explique Sorensen, ajoutant qu'Emtek stocke actuellement sept programmes différents sur le robot. « L'opérateur choisit simplement le bon programme et le robot est opérationnel. C'est vraiment aussi simple que ça. »

Cette approche collaborative a doublé notre débit quotidien par heure-homme.

Birk Soerensen, Vice President of Engineering, Emtek

À propos d'Emtek

Emtek fait partie d'ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes. Fondée en 1981, Emtek a des décennies d'expérience dans la création de quincaillerie de porte. Chaque commande est assemblée sur mesure dans les installations de la société en Californie du Sud. Il n'y a pas de combinaison prédéterminée de boutons, de leviers, de rosaces et de finitions ; Emtek permet aux clients de mélanger et d'assortir selon leurs
goûts. https://www.emtek.com

Chaque commande EMTEK est assemblée sur mesure dans les installations de la société en Californie du Sud. Il n'y a pas de combinaison prédéterminée de boutons, de leviers, de rosaces et de finitions.
Chaque commande EMTEK est assemblée sur mesure dans les installations de la société en Californie du Sud. Il n'y a pas de combinaison prédéterminée de boutons, de leviers, de rosaces et de finitions.

Défis d'automatisation résolus :

  • Heures supplémentaires réduites
  • Personnel libéré pour d'autres tâches
  • Augmentation de la qualité de la production
  • Efficacité et rendement
  • Capacité à automatiser des cycles de production à haut mélange/faible volume

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Collaborative et sûre
  • Installation rapide
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Distributeur de colle