Basé à Singapour, Clearpack est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation de l'emballage avec des clients en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. Après avoir découvert le fabricant de cobot Universal Robots+ (UR+), une plate-forme mondiale de produits proposant des solutions plug and play certifiées tierces pour les cobots Universal Robots (UR), Clearpack a rapidement pu concevoir une solution de palettisation sûre, compacte et facile à utiliser comprenant un cobot UR10 et le LIFTKIT d'Ewellix , un fournisseur mondial de composants à mouvement linéaire. Cela a aidé de nombreux clients de Clearpack dans le secteur des produits de grande consommation à optimiser leur espace d'entrepôt et à bénéficier d'un retour sur investissement rapide.
Les fabricants ne tiennent souvent pas compte de l'espace requis pour la palettisation automatique, un processus automatisé d'empilage de caisses de produits sur une palette, lors de la planification de l'aménagement de l'étage de production. Cela leur présente un défi spatial. Engagé dans le développement de solutions intelligentes et innovantes, Clearpack s'est fixé pour objectif de concevoir un système de palettisation efficace pour ses clients, sûr, compact, flexible et facile à utiliser, tout en permettant aux entreprises d'utiliser au maximum l'espace de stockage de leur entrepôt.
Clearpack connaissait déjà Universal Robots (UR), ayant utilisé des cobots UR dans le passé pour développer une solution de montage et d'emballage de boîtiers pour ses clients. Le partenariat s'est avéré un succès, conduisant à nouveau l'équipe à UR pour concevoir une solution de palettisation, cette fois avec l'aide de l 'écosystème UR+ et Ewellix’ LIFTKIT.
L'une des principales considérations de Clearpack pour choisir UR était sa plate-forme ouverte, ce qui signifiait que l'utilisateur final avait la flexibilité de programmer l'application lui-même.
Clearpack devait s'assurer que la solution était facile à mettre en œuvre afin que ses clients du secteur des produits de grande consommation puissent s'y adapter rapidement. L'interface homme-machine conviviale d'UR a facilité cela et la nature collaborative du cobot lui a permis de travailler en coordination avec les gens.
Pour Clearpack, l'évaluation des risques fait partie intégrante de toute étude de faisabilité de projet, car ils travaillent avec de nombreuses grandes entreprises multinationales qui ont des normes de sécurité élevées. Avec la bonne application et une bonne conception des accessoires, l'équipe a pu mettre en place un système sans avoir besoin d'un garde de sécurité. Des protections de sécurité sont généralement nécessaires lors du déploiement de robots industriels traditionnels encombrants, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour l'installation et les modifications de l'agencement de l'usine.
« La plupart de nos clients, lors de la construction de leur usine de fabrication, n'auront pas envisagé d'espace pour la palettisation automatique. L'empreinte compacte et la facilité d'utilisation d'UR ont rendu possible la palettisation automatique. Le cobot offre également un moyen plus ergonomique et plus sûr de gérer des tâches répétitives telles que la palettisation. »
Vishnu Puranik, General Manager, Clearpack.En ce qui concerne les cobots, notre choix est très clair, la meilleure solution sur le marché est Universal Robots. UR, leader du marché sur ce segment, offre une flexibilité sans compromis avec un très bon rapport qualité/coût. Le cobot s'intègre facilement dans la ligne de production avec un minimum d'accessoires. Sa nature légère lui permet également d'être transféré d'une ligne de production à l'autre avec de simples roulettes. Ces facteurs aident à récupérer les dépenses d'investissement plus rapidement.
Satisfait de son choix de cobot, l'équipe a ensuite cherché l'accessoire idéal pour améliorer la solution de palettisation et permettre au cobot d'augmenter sa hauteur d'empilage, optimisant ainsi l'espace de stockage dans l'installation de production.

En parcourant le showroom en ligne UR+, l'équipe découvre le LIFTKIT, un accessoire robotique pouvant être fixé à la base d'un cobot, permettant de le soulever verticalement jusqu'à 900 mm avec une hauteur rétractée compacte. L'équipe n'a pas perdu de temps à contacter Ewellix pour passer une commande.
« Nous avons été ravis d'entendre Clearpack qui souhaitait intégrer le LIFTKIT et l'UR10 pour une solution de palettisation. Le LIFTKIT complète très bien le cobot UR, en ajoutant un axe linéaire supplémentaire pour étendre sa gamme. Un système UR est un investissement pour le client, et le LIFTKIT est un accessoire qui peut aider à maximiser cet investissement en termes de productivité et de retour sur investissement.

« La plateforme UR+ offre une opportunité fantastique de présenter nos produits pour ce marché en plein essor des cobots. C'est un moyen très ciblé de promouvoir nos produits spécialement conçus pour Universal Robots. La réponse a été écrasante depuis l'adhésion à UR+. Nous n'avons jamais eu un impact et une réponse du marché aussi immédiats avec le lancement d'un nouveau produit », a déclaré Thomas Lotz, Business Support Manager, Ewellix.
« Étant donné que le LIFTKIT a été conçu en fonction des exigences UR, il nous a été assez facile d'intégrer et de mettre en place l'ensemble du système, en ne prenant pas plus d'une journée. Nous avons examiné différentes options, mais avec le LIFTKIT, nous avons pu obtenir les hauteurs de pile requises avec la vitesse linéaire que nous voulions. Donc, c'était une décision facile pour nous. Ewellix est également un nom de confiance sur le marché qui nous a donné l'assurance d'aller de l'avant avec le LIFTKIT », a ajouté Vishnu.
UR, à travers ses cobots, et la plateforme UR+ en collaboration avec le LIFTKIT, a offert à Clearpack une excellente solution pour répondre aux besoins de ses clients. Cela a entraîné une augmentation des commandes pour la solution de palettisation.

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...