<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8b023fa1de/betacom-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/2cb7413853/betacom-desktop.png

Betacom utilise des robots collaboratifs pour garder une longueur d'avance sur la concurrence

Betacom

En bref

En préparation du lancement d'une nouvelle gamme de produits d'éclairage routier à LED, Betacom s'est tourné vers Design Energy pour développer une solution basée sur Universal Robots. La solution de robot collaboratif permet à Betacom d'assumer de nouvelles tâches plus volumineuses avec une précision et une précision incomparables.

Le défi

Betacom développe des solutions d'éclairage pour les routes, les zones et les tunnels. La construction et la qualité de construction sont primordiales, car les solutions sont utilisées pour fournir un éclairage de haute qualité aux routes, aux sentiers et à d'autres zones où la visibilité est extrêmement importante. Les produits complexes que Betacom construit doivent être identiques à la conception originale. Même quelque chose d'aussi petit qu'une empreinte digitale humaine peut affecter les performances de la conception finale.

Betacom

Industrie Electronics and Technology
Pays New Zealand
Nombre d’employés 25-50
Cobot utilisé UR10
Regardez comment le cobot UR10 rationalise la production d'éclairage LED

L'UR10 a répondu aux besoins de Betacom car il ne fait tout simplement pas d'erreurs.

Mike Shatford, Design Energy
Une solution flexible

Une solution flexible

Betacom s'est tourné vers Design Energy pour développer une solution basée sur UR10 d'Universal Robots. Le UR10 flexible et facile à programmer est utilisé avec une gamme d'outils différents afin de produire efficacement les nouveaux produits d'éclairage LED. À l'aide d'une pince aspirante à plusieurs têtes, l'UR10 sélectionne une carte de circuit imprimé dans un rack et la positionne sur une presse en aluminium. Le robot choisit ensuite six lentilles LED et les place sur la carte de circuit imprimé. La dernière étape consiste à prendre un tournevis pneumatique avec des vis d'alimentation automatique et à fixer les lentilles et la carte de circuit imprimé au pressage en aluminium.

Étant donné que les lentilles doivent être positionnées dans différentes orientations pour assurer la meilleure diffusion de la lumière, Betacom s'est efforcé de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise pendant le processus de production afin de garantir la livraison d'un produit performant. Un autre avantage est que les LED et les lentilles ne sont pas touchées par les mains humaines, ce qui garantit une contamination minimale.

Selon Mike Shatford de Design Energy, l'UR10 a répondu aux besoins de Betacom car il ne fait tout simplement pas d'erreurs.

Défis d'automatisation résolus :

  • Montage et assemblage de solutions d'éclairage LED selon des normes de qualité élevées.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Collaboration et sécurité
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs

  • Assemblage

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre