<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Une fin d’année placée sous le signe des e-Series

Annoncés en juin dernier au salon Automatica 2018 à Munich, les nouveaux cobots e-Series continuent de s’exposer.

Une fin d’année placée sous le signe des e-Series
Une fin d’année placée sous le signe des e-Series

Annoncés en juin dernier au salon Automatica 2018 à Munich, les nouveaux cobots e-Series continuent de s’exposer.

Le « e » de la nouvelle e-Series signifie « Evolution ». Cela souligne la vision d'Universal Robots et la philosophie globale du produit, qui consiste à donner du pouvoir aux humains et à faciliter la vie de chaque individu. « Le*« e »* présent dans e-Series étaye notre vision stratégique et notre philosophie applicable à l’ensemble de nos produits, en particulier nos convictions : Empowering people and making it Easy for Everyone (donner aux utilisateurs les moyens d’agir et simplifier les choses pour tous) », déclare Jürgen von Hollen

Une programmation simplifiée, une sécurité renforcée

Avec un nouveau capteur de couple/force intégré, la gamme e-Series bénéficie d’un degré de précision supérieur et d’une sensibilité accrue. Une nécessité aujourd’hui, avec le nombre croissant d’applications cobotiques dédiées à l'assemblage, le ponçage, le polissage et l'ébavurage, pour lesquelles le retour de force est indispensable, si l’on souhaite obtenir un résultat uniforme. « Nous offrons à nos clients innovants l’opportunité de piloter rapidement l’adoption de la technologie d’automatisation dans leur entreprise afin d’optimiser leur avantage concurrentiel », poursuit Jürgen von Hollen.

À cela s’ajoute 17 fonctions de sécurité, dont celle de paramétrage du temps et de la distance d’arrêt, simplifiant l’automatisation collaborative. « Notre plate-forme e-Series s’appuie sur nos années d’expérience en tant que leader sur le marché des robots collaboratifs », explique Jürgen von Hollen

TBD

UR5e prend les commandes avec le préhenseur UR+, qb Soft Hand Research, une main robotique capable d'interagir avec son environnement, basée sur la technologie soft-robotics. Près de 50 % des produits certifiés UR+ sont déjà compatibles avec la gamme e-Series à la date de lancement, le reste devant être mis en conformité d'ici la fin 2018.

10 années d’innovations au service de l’utilisateur

Cette annonce du lancement de la gamme e-Series coïncide avec l’anniversaire des 10 ans de la vente du premier cobot Universal Robots. Et si aujourd’hui, travailler sans cage de protection semble naturel pour un opérateur, il y a une décennie, ce n’était pas aussi vrai. En 2008 Universal Robots était le seul à présenter à Automatica des robots opérant en dehors des cages de sécurité, ce qui était jusqu’alors un prérequis. « Le lendemain, nous étions sur la première page du « Messe Zeitung » (le journal du salon). Ce fut vraiment le moment où nous avons réalisé que nous étions sur quelque chose de grand », se rappelle Esben Østergaard.

En 10 ans, les ventes de ce collègue d’un nouveau genre n’ont cessé de croître. Une tendance qui s’explique en grande partie par l’achat massif de celui-ci dans les PME et TPE. Car si les robots industriels ont joué un rôle important dans l’automatisation, leur taille et leur complexité de programmation, n’autorisaient pas les petits industriels à s’automatiser. Alors quand les cobots plus petits, moins chers et facilement programmables sont apparus, les industriels ne s’y sont pas trompés et en on fait massivement l’acquisition. Une étude de Technavio datant de 2017, affirmait que la croissance du secteur de la robotique collaborative dans le monde serait de +60 % entre 2017 et 2021.

Une croissance qui a permis à Universal Robots de se transformer petit à petit en leader mondial du marché, et à son CTO Esben Østergaard, de remporter le prix Engelberger Robotics, également connu sous le nom de prix Nobel de la robotique.

Portrait vidéo d'Esben, illustrant sa passion de toujours pour la robotique et sa volonté de changer le monde à travers les cobots, diffusé lors de la cérémonie de remise des prix Engelberger.

La gamme e-Series a été pensée comme une véritable plate-forme d’automatisation complétée par les effecteurs et logiciels de l’écosystème Universal Robots+ et le programme de formation en ligne Universal Robots Academy. Elle est évolutive et offre une infinité de configurations et d’applications… à imaginer. En savoir plus

Avatar

Esben H. Østergaard

Founder, Universal Robots.