<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Quel est le coût d’un robot collaboratif ? On vous explique tout !

La cobotique a beaucoup à apporter aux industriels. Petits, légers, flexibles et faciles à intégrer, les cobots facilitent considérablement les processus de production. Toutefois, la question du coût demeure lorsqu’une entreprise envisage de se lancer.

Quel est le coût d’un robot collaboratif ? On vous explique tout !
Quel est le coût d’un robot collaboratif ? On vous explique tout !

Lorsqu’il est question d’investir, le coût d’un robot industriel préoccupe de nombreux industriels. Une interrogation qui s’avère légitime, notamment pour les petites (TPE) et moyennes (PME) entreprises qui voient encore parfois la robotique comme inabordable. Il s’agit pourtant d’une idée reçue, puisque la cobotique est une robotique industrielle accessible, facile à mettre en place et à programmer. Sûre, elle permet d’automatiser des opérations sans sacrifier la flexibilité. Relativement peu onéreuse comparée à la robotique industrielle traditionnelle, elle permet généralement un retour sur investissement (ROI) rapide et peut être financée via des solutions de leasing très avantageuses.

QUELS FACTEURS INTERVIENNENT DANS LE COÛT D’UN ROBOT COLLABORATIF ?

En lien avec ce qui va suivre, il est important d'évaluer le degré de complexité de votre projet d’automatisation. Deux scénarios sont généralement envisageables :

  • Un projet simple dans lequel, grâce à la facilité d'utilisation des cobots, le fabricant peut installer lui-même l'application collaborative en quelques heures. Dans ce cas, l'entreprise peut contacter directement l'un de nos distributeurs certifiés dans toute la France.
  • Un projet complexe qui nécessite la communication et la synchronisation de différents équipements dans votre usine de production et un certain degré de spécialisation pour répondre à vos besoins. Dans ce cas, Universal Robots dispose d'un réseau d'intégrateurs certifiés qui allient talent d'ingénierie, expertise en robotique collaborative et spécialisation sectorielle.

Le premier facteur qui influe sur le coût est le type d’application dont vous avez besoin : s’agit-de Pick and Place standard ou d’une application de palettisation, de boulonnage, de chargement et déchargement de machines ou encore de polissage ? Il s’agit ensuite d’étudier d’autres facteurs liés à vos process de production : quel est le volume d’articles que le robot collaboratif devra traiter ? À quelle cadence de production ?

Une fois ces analyses préalables effectuées, les possibilités sont vastes car les cobots sont en mesure d’effectuer une multitude de tâches. D’autant qu’il existe différents robots collaboratifs, selon la capacité de charge et la portée dont vous avez besoin. Entre la compacité de l'UR3e, la puissance de l’UR16e, ou la polyvalence des UR5e et UR10e, il existe forcément un cobot pour répondre à vos besoins !

En outre, pour connaître le coût d'un robot collaboratif, n'oubliez pas que les bras robotiques ont besoin d'effecteurs pour améliorer les performances dans votre usine. Par exemple, un préhenseur pour prendre et déposer des objets sur une chaîne de montage, une caméra de vision industrielle pour effectuer des contrôles de qualité ou détecter des pièces disposées de manière aléatoire... Notre application gratuite Application Builder vous permettra de simuler en quelques minutes tout ce dont vous avez besoin pour obtenir une application collaborative complète. L’ensemble des outils de bout de bras compatibles et certifiés Universal Robots sont ensuite accessibles via notre écosystème UR+.

LE COÛT D’UN ROBOT COLLABORATIF

Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, on peut dire que le coût d'une application de robot collaboratif peut aller de 25 000 à 80 000 €HT.

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un éventail très large. Pour connaître plus précisément le coût d'un projet de robotique collaborative en fonction de vos besoins, nous vous recommandons de vous rapprocher de nos experts pour obtenir des conseils personnalisés lors d’une consultation en ligne ou sur votre site.

ROI DE MOINS D’UN AN

Dans la plupart des projets d'automatisation avec des cobots, le retour sur investissement est inférieur à un an. C'est le temps qu'il faut généralement à nos clients pour amortir le coût des robots collaboratifs grâce à l'augmentation de la productivité et à la réduction des déchets qu'ils obtiennent avec les équipements Universal Robots.

Ce ROI très court s'explique par les caractéristiques de la robotique collaborative. L'une des plus importantes est la nature compacte et sûre des cobots : étant donné qu'ils sont certifiés pour travailler dans le même espace que les employés humains, ils ne vous obligent pas à investir dans des infrastructures supplémentaires dans l'atelier, comme des barrières de sécurité. Cela permet d'économiser jusqu'à 20% sur le coût de l'installation et 70% sur l'espace qu'occupe la cellule cobotique.

En outre, les cobots facilitent la fabrication flexible. Avec quelques réglages simples que tout employé peut apprendre, il est possible d'adapter l'équipement pour traiter de nouvelles références de produits. Il n'est donc généralement pas nécessaire de faire appel à des ingénieurs spécialisés. Cela signifie qu'un seul investissement dans des robots collaboratifs peut couvrir un large éventail de besoins de production.

TBD
Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.