Les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmaceutique ou encore de l’électronique peuvent trouver un réel bénéfice à intégrer la cobotique, pour limiter les coûts des produits de conditionnement, et soulager les employés des charges lourdes à la palettisation.

Les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmaceutique ou encore de l’électronique peuvent trouver un réel bénéfice à intégrer la cobotique, pour limiter les coûts des produits de conditionnement, et soulager les employés des charges lourdes à la palettisation.
La palettisation était une tâche jusqu’à présent réservée au personnel humain. L’intervention d’un robot collaboratif apporte assistance aux employés. Il ramasse les boîtes sur les transporteurs par un système à courroie et les met en place correctement sur les palettes. Il dispose au sol les palettes au bon endroit. Grâce à leur montage peu encombrant, leur rayon de travail sans restriction et leur haut niveau de répétitivité, les cobots sont idéalement adaptés aux tâches de palettisation de précision. De nombreux secteurs, notamment l’agroalimentaire, la métallurgie, l’usinage, les plastiques, le moulage et autres..ont automatisé leurs productions avec la robotique collaborative. Les employés délestés peuvent se concentrer sur d’autres tâches plus techniques et à forte valeur ajoutée.
De plus est, le conditionnement automatisé avec la cobotique limite les coûts grandissants des nouveaux produits et des cycles de vie de produits raccourcis. Les livraisons sont comptées, correctement emballées et assurées d’un haut niveau de qualité.
Les robots collaboratifs ont une interface intuitive et facile à programmer. Il peut s’adapter aux besoins de votre production, être ralenti en présence humaine et avoir une cadence augmentée pendant les temps d’absence. Il se place sur n’importe quel poste pour effectuer n’importe quelle tâche, dont la palettisation et le conditionnement.
Créer de nouveaux programmes prend généralement une demi-heure seulement, mais si votre cobot est au travail, utilisez notre simulateur hors ligne URSim gratuit pour modifier un programme existant ou en créer un nouveau, puis le charger pour l’utiliser instantanément. Vous pouvez sauvegarder autant de programmes que vous voulez et les transférer en toute simplicité depuis et vers votre cobot via une clé USB ou notre serveur FTP intégré.
La cobotique a pour but d’assister le travail humain, avec des appareils parfaitement sécurisés.. La simplicité d’utilisation apporte une convivialité très appréciée par le personnel humain.
Il est important de retenir que le cobot est un investissement qui peut être très vite rentabilisé, de par ses performances techniques, sa polyvalence et sa flexibilité, même dans un espace réduit.
Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :
● le Pick-and-Place
● les applications sur les machines à commandes numériques
● les applications de moulage par injection
● les applications d’inspection qualité
● les applications de vissage
● les applications d’assemblage
● les applications de polissage
● les applications de surveillance de machines
● les applications d'analyses et tests en laboratoires
● les applications de soudage, de collage et de distribution
● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter