Les Cobots sont utilisés pour les applications de surveillance des machines

Une entreprise qui utilise des machines aura forcément besoin, à un moment ou un autre, d’avoir recours à de la maintenance ou de la surveillance pour contrôler ces mêmes appareils. Habituellement confiée à des êtres humains, la cobotique peut prendre en charge la surveillance des machines.

Les Cobots sont utilisés pour les applications de surveillance des machines
Les Cobots sont utilisés pour les applications de surveillance des machines

Une entreprise qui utilise des machines aura forcément besoin, à un moment ou un autre, d’avoir recours à de la maintenance ou de la surveillance pour contrôler ces mêmes appareils. Habituellement confiée à des êtres humains, la cobotique peut prendre en charge la surveillance des machines.

Pourquoi confier la surveillance des machines aux robots collaboratifs ?

Pourquoi confier la surveillance des machines aux robots collaboratifs ?

La surveillance des machines est une tâche nécessaire et incontournable pour assurer le contrôle et la sécurité d’équipements ou d’éléments dans un process de production.

Mais ce travail répétitif peut s’avérer relativement ennuyeux pour les employés. A la longue, cela peut générer chez la personne qui l’exécute un comportement réflexe, qui fait alors baisser son niveau d’attention. C’est lorsque la concentration baisse que des erreurs d’inattentions, dues à des gestes trop répétés devenus habituels, peuvent être commises.

Un robot collaboratif est donc tout à fait légitime pour aider à soulager les ouvriers en charge de la surveillance ds machines, et mener cette tâche avec une parfaite rigueur.

Un cobot vous permettra d’assurer une parfaite surveillance de vos machines et équipements de production, tout comme d’éléments à contrôler ou valider, afin de vérifier que ces derniers sont utilisés ou produits de manière optimale.

Sous la forme d’un bras automatisé qui peut effectuer des mouvements prédéfinis, le robot collaboratif s'intégrera à votre chaîne de production pour contrôler de manière extrêmement précise le matériel sur la ligne. Grâce à sa faible marge d’erreur, il permet d’augmenter la sécurité de votre production et la qualité de vos produits finis.

Les avantages des applications de surveillance faites par la cobotique

Confier la surveillance de vos machines à un robot collaboratif présente plusieurs avantages. Premièrement, celui-ci effectuera un travail extrêmement précis, tout en étant flexible et personnalisable. Vous gardez alors le contrôle sur le cobot, qui se contente d’exécuter la tâche demandée et de valider ou non une étape du processus de production.

Nos robots collaboratifs, très simples d’utilisation, s’adapteront très facilement à votre ligne de production. Le travail de surveillance des machines peut alors être réalisé à n’importe quel moment de la journée, comme par exemple la nuit, lorsque les salariés ne travaillent pas.

Ainsi, cela permet de mieux répartir les tâches de travail dans une durée définie et donc de rentabiliser le temps. Les cobots bénéficient d’uneprogrammation simplifiée, qui vous permet d’adapter les tâches de surveillance en fonction de vos besoins et de l’évolution du rythme de production.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● le Pick-and-Place

● les applications sur les machines à commandes numériques

● les applications de palettisation et conditionnement

● les applications de moulage par injection

● les applications d’inspection qualité

● les applications de vissage

● les applications d’assemblage

● les applications de polissage

● les applications d'analyses et tests en laboratoires

● les applications de soudage, de collage et de distribution

● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00