<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Aller au contenu principal

Les cobots réduisent le temps d’assemblage pour augmenter la production

Pour un accroissement d’activité ou pour soulager les employés de certaines tâches répétitives, de nombreuses entreprises ont compris l’intérêt de la cobotique, qui réduit le temps d’assemblage pour augmenter la production et les performances de ces opérations.

Les cobots réduisent le temps d’assemblage pour augmenter la production
Les cobots réduisent le temps d’assemblage pour augmenter la production

Pour un accroissement d’activité ou pour soulager les employés de certaines tâches répétitives, de nombreuses entreprises ont compris l’intérêt de la cobotique, qui réduit le temps d’assemblage pour augmenter la production et les performances de ces opérations.

La cobotique réduit le temps d'assemblage et améliore la qualité

La robotique collaborative introduit une cadence et une vitesse de travail augmentée avec simplicité. Le scénario collaboratif qui se met en place peut être comparé à un travail en tandem qui, s'il le faut, monte en puissance sans à-coups.

La cohésion tant recherchée dans tout travail d'équipe est bien là : le robot assistant ne fait que ce qui lui est demandé et il le fait de manière optimale. Les actions asynchrones, qu'il effectue en totale autonomie, peuvent être nombreuses. C'est un travail à trois ou quatre mains d'une grande expertise parce que sans improvisation. C'est très appréciable quand une tâche est délicate et nécessite une forte concentration. Il n'y a pas de perte de temps d’assemblage.

Grâce aux cobots, on obtient une production régulière et de grande qualité. Ils sont un outil à efficience constante, ils peuvent exécuter plusieurs milliers de fois la même tâche pour réduire le temps d’assemblage et améliorer la qualité. Les performances sont stables dans le temps.

Le niveau de la production réalisée est toujours très élevé, ils permettent d'augmenter l'effort fourni par l'opérateur pour une réalisation qualitativement supérieure. Ils fournissent donc un travail d'orfèvre sur de gros volumes de production. Ils augmentent significativement le volume de production d'un opérateur. En prime, ils constituent une aide aux vertus psychologiques et morales pour la personne au poste, qui est sûre de rendre un travail de qualité grâce à l'aide apportée par les robots collaboratifs.

Les robots collaboratifs sont d'excellents partenaires pour les humains

Les cobots partenaires de travail ont des performances parfaites en rigidité, force et précision. Ils surpassent en cela l'être humain. C'est pour cela qu'ils prennent en charge l'exécution du travail répétitif et ennuyant pour réduire le temps d’assemblage et améliorer la qualité. Ils sont paramétrés pour effectuer les tâches difficiles et lourdes. Cela permet d'amoindrir les risques de blessures au travail. Les lésions musculo-squelettiques arrivent en effet à force de répétition d'un même geste ou d'un même effort.

Les robots collaboratifs jouent donc un rôle ergonomique majeur puisqu'ils soulagent significativement l'opérateur de toutes les missions harassantes. Leur structure très robuste a été pensée pour répéter à l'infini les mêmes positionnements. Les conditions de travail sont bien meilleures pour l'opérateur. Celui-ci effectue une programmation rapide grâce à une interface de pilotage simplifiée.

De plus, la cobotique a cet avantage incontestable de pouvoir moduler la cadence selon la présence ou non d’un employé. Elle peut être adaptée par les opérateurs pour un meilleur confort, les temps d’assemblages sont réduits et la production est ainsi augmentée avec un niveau optimal de qualité.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● le Pick-and-Place

● les applications sur les machines à commandes numériques

● les applications de palettisation et conditionnement

● les applications de moulage par injection

● les applications d’inspection qualité

● les applications de vissage

● les applications de polissage

● les applications de surveillance de machines

● les applications d'analyses et tests en laboratoires

● les applications de soudage, de collage et de distribution

Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.