Les Cobots maximisent l’efficacité sur les machines à commandes numériques

La robotique collaborative est un complément de main d'oeuvre pour un opérateur. Cette assistance vaut de l'or pour l'humain qui en bénéficie. Comment le cobot exécute sa tâche sans faillir et maximise l’efficacité sur les machines à commandes numériques ?

Les Cobots maximisent l’efficacité sur les machines à commandes numériques
Les Cobots maximisent l’efficacité sur les machines à commandes numériques

La robotique collaborative est un complément de main d'oeuvre pour un opérateur. Cette assistance vaut de l'or pour l'humain qui en bénéficie. Comment le cobot exécute sa tâche sans faillir et maximise l’efficacité sur les machines à commandes numériques ?

Comment la cobotique optimise la production sur les machines à commandes numériques ?

La cobotique permet d'effectuer des opérations fiables et précises. Les robots collaboratifs sont dotées de capteurs qui détectent les objets, les matières, les mouvements avec la précision du laser. Les opérations sont millimétrables et millimétrées. Cet outil est donc d'une grande efficience. Toutes les opérations qu'ils effectuent sur les machines à commandes numériques sont fiables, on est sûr du rendu de la tâche.

Les cobots sont des assistants qui prennent en charge les corvées sur les machines à commandes numériques. Les employés sont soulagés : les missions pénibles sont effectuées par ces véritables substituts de confort. Ils n'ont plus à faire ce qui est difficile et laborieux, leurs tâches sont au contraire allégées. Cette gestion permet un meilleur confort de travail, le personnel peut se consacrer à la supervision.

Les missions sur les machines à commandes numériques sont harmonisées avec celles de l'être humain à ses côtés. La cadence de travail du Cobot est donc ajustée pour que la personne qui travaille ait le temps de remplir son rôle. L'allure de travail, fluide, peut être soutenue sans être insoutenable. Le lay-out est réfléchi pour une excellence opérationnelle.

TBD

Les cobots rentables et polyvalents sur les machines à commandes numériques

Les Cobots permettent une grande flexibilité des processus de travail, les durées et fréquences de travail peuvent être ajustées à l'infini. Ils sont une variable d'ajustement en cas de fluctuation importante et rapide des niveaux de production. Ils peuvent avoir un nombre incroyable de fonctions et assurent donc une très grande polyvalence sur les machines à commandes numériques. La technologie de la cobotique, toujours en évolution, devient une ressource phénoménale de solutions d'automatisation.

La robotique collaborative est rentable parce qu'avec elle arrive une meilleure organisation du travail. Elle permet de générer des flux à la fois plus importants et plus rapides. Ce double gain en quantité et en temps permet de plus grandes marges et donc des coûts d'exploitation réduits. Le troisième gain, et non le moindre, est qu'il n'y a jamais de baisse de la qualité de la production sur les machines à commandes numériques. C'est un bel exemple de solution intelligente de travail.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● le Pick-and-Place

● les applications de palettisation et conditionnement

● les applications de moulage par injection

● les applications d’inspection qualité

● les applications de vissage

● les applications d’assemblage

● les applications de polissage

● les  applications de surveillance de machines

● les applications d'analyses et tests en laboratoires

● les applications de soudage, de collage et de distribution

● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00