Les cobots font partie des entreprises d’automobile et leurs sous-traitants

Les robots collaboratifs sont parfaitement adaptables à une chaîne de montage au milieu d'ouvriers. Ils font partie des entreprises d'automobile et de leurs sous-traitants. Ils y sont devenus un outil indispensable et un vecteur majeur de rentabilité et de modernité dans la production.

Les cobots font partie des entreprises d’automobile et leurs sous-traitants
Les cobots font partie des entreprises d’automobile et leurs sous-traitants

Les robots collaboratifs sont parfaitement adaptables à une chaîne de montage au milieu d'ouvriers. Ils font partie des entreprises d'automobile et de leurs sous-traitants. Ils y sont devenus un outil indispensable et un vecteur majeur de rentabilité et de modernité dans la production.

Comment les Cobots accélèrent la production automobile et de leurs sous-traitants ?

Les cobots sont essentiellement dédiés à la manipulation d'objets. Préhension, soulèvement, déplacement, insertion, vissage sont les actions les plus courantes. Ils peuvent réussir les assemblages les plus complexes. Leurs performances sans faille contribuent de manière décisive à la réduction du temps d'assemblage dans la production automobile et de leurs sous-traitants. Ils peuvent aussi assurer la gestion des machines à commande numérique. Jouer le rôle d'un agent de maintenance, presser le bon bouton pour activer la machine sont tout à fait dans leurs attributions. Interagir avec la machine ne pose aucun problème car ils sont au départ des machines de surveillance.

L'une des fonctionnalités premières des robots collaboratifs est la réception d'informations grâce à leurs capteurs. Ils performent donc en surveillance des machines. Cette fonctionnalité, qui peut apparaître comme passive, ne l'est pas du tout. Ils excellent en inspection qualité. Grâce aux lasers et aux fonctionnalités de prises d'images, ils sont capables d'analyser une production.

La finesse de leur approche et de leur analyse garantit une vérification de très haut niveau. Leur extrême précision contribue à l'excellence de la chaîne de production dans l’automobile et de leurs sous-traitants.

Quels avantages apportent les cobots dans la production automobile et de leurs sous-traitants ?

Les cobots endossent les rôles à forte pénibilité dans une usine. Les ouvriers sont alors déchargés de ces postes. Moins de pénibilité pour les ouvriers permet de préserver leur santé et donc leur capacité de production. Une chaîne de montage dotée de robotique collaborative présente des avantages évidents. Ces robots nouvelle génération répondent à des normes de sécurité strictes. Les ouvriers qui interagissent avec eux peuvent travailler en toute confiance à leurs côtés. Ceux-ci sont programmés pour réduire l'intensité de leur activité si un ouvrier entre inopinément dans leur rayon d'action. Ils sont bel et bien certifiés par des normes de sécurité. La technologie avancée de ces mains de fer leur permet de revêtir un gant de velours au moment opportun.

La cobotique est un levier de compétitivité et a donc un impact positif sur l'emploi dans la production automobile et de leurs sous-traitants. Ces bras robotisés prennent en charge les tâches ardues et peu productives. Ils libèrent ainsi des ouvriers qui peuvent être affectés à des postes à plus forte valeur ajoutée. Les ouvriers savent qu'ils sont dans une chaîne de production fiable, mais aussi pérenne.

Le secteur de cette nouvelle technologie très rentable est un marché en pleine expansion. De plus en plus d'entreprises intègrent ce nouvel outil. Une fois adopté, il fait partie intégrante de la production dans l’automobile et de leurs sous-traitants.

Il leur est alors difficile, pour ne pas dire impossible, de s'en passer. L'utilité de ces machines ultra performantes n'est plus à démontrer mais à associer dans lesindustries du futur.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00