<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

La Robotique Collaborative pour les applications de pick and place

Grâce à leur bras articulé, les robots collaboratifs peuvent saisir un objet avec une pince, le déplacer de manière répétitive, pivoter avant le poser à l’endroit voulu. Il s’agit d’une opération basique et ennuyante. Pourquoi automatiser les opérations pick and place avec les Cobots ?

La Robotique Collaborative pour les applications de pick and place
La Robotique Collaborative pour les applications de pick and place

Grâce à leur bras articulé, les robots collaboratifs peuvent saisir un objet avec une pince, le déplacer de manière répétitive, pivoter avant le poser à l’endroit voulu. Il s’agit d’une opération basique et ennuyante. Pourquoi automatiser les opérations pick and place avec les Cobots ?

Pourquoi automatiser les applications Pick-and-place par des Cobots ?

Sur une ligne de production en usine, certaines opérations nécessaires apparaissent comme étant assez rébarbatives pour les employés qui sont en charge de ces fonctions. C’est notamment le cas du pick and place, qui consiste à prendre un élément pour le placer sur une zone précise, le déplacer, le pivoter, assembler...Un robot collaboratif est conçu pour exécuter des tâches de ce type, il peut très bien prendre en charge cette action. Grâce à son bras automatisé, il est à la fois adapté pour les productions à grand volume, autant que pour les plus petites.

De plus, ce type d’action de pick and place nécessite d’être accompli de manière extrêmement précise et identique pour de nombreuses actions. Or, un humain n’a pas les capacités pour réaliser une même tâche sans arrêt, avec une parfaite précision. A l’inverse, un bras de robotique collaborative est tout à fait capable de répéter un même mouvement avec une marge d’erreur infiniment petite.

Quels sont les avantages des applications pick and place ?

La robotique collaborative a avant tout l’avantage de réduire le temps passé à réaliser des tâches répétitives de pick and place, qui n’ont qu’une faible valeur ajoutée. Cette technologie permet donc à la main d’oeuvre initialement prévue sur ces actions de se concentrer sur d’autres tâches moins rébarbatives, qui nécessitent une expertise humaine. Les Cobots servent donc à soulager le travail des équipes d’ouvriers en les redirigeant vers un travail plus valorisant, tout en rentabilisant le temps passé sur ces actions.

Plus rapide, plus précis et donc plus efficace qu’un humain, le robot collaboratif est également flexible et peut fonctionner en permanence sur une même tâche qu’on lui a assignée. Vous pourrez diminuer le gaspillage et optimiser les coûts sur une ou plusieurs tâches, dont le pick and place, ce qui peut avoir des répercussions sur toute la ligne de production.

Enfin, dernier avantage, du fait du schéma unique et répétitif de sa tâche à exécuter, le Cobotest totalement autonome dans son travail, et ne nécessite que peu de surveillance humaine et d’assistance technique.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● les applications sur les machines à commandes numériques

● les applications de palettisation et conditionnement

● les applications de moulage par injection

● les applications d’inspection qualité

● les applications de vissage

● les applications d’assemblage

● les applications de polissage

● les applications de surveillance de machines

● les applications d'analyses et tests en laboratoires

● les applications de soudage, de collage et de distribution

Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.