Après une première édition couronnée de succès en 2022, le Collaborate Tour faisait son retour en 2023 ! Partout en France, cette nouvelle tournée dédiée à la cobotique organisée par Universal Robots et ses nombreux partenaires distributeurs, a réuni plus de 200 entreprises industrielles, désireuses de découvrir la robotique collaborative et la façon dont elle peut répondre à leurs défis.

Après une première édition couronnée de succès en 2022, le Collaborate Tour faisait son retour en 2023 ! Partout en France, cette nouvelle tournée dédiée à la cobotique organisée par Universal Robots et ses nombreux partenaires distributeurs, a réuni plus de 200 entreprises industrielles, désireuses de découvrir la robotique collaborative et la façon dont elle peut répondre à leurs défis.
Lors de chaque événement, les participants ont pu découvrir l’étendue de la gamme de robots collaboratifs (cobots) Universal Robots, les voir en action et les manipuler. Ont aussi et surtout été proposées des démonstrations d’applications concrètes, adaptées en fonction des besoins industriels locaux. Et ce en s’appuyant sur les outils de bout de bras et kits d’applications, notamment de l’écosystème UR+, qui fournit des solutions certifiées pour tous types d’applications : vissage, soudage, polissage, chargement de machine, palettisation, etc.
A l’heure où la réforme des retraites entrera en application dès l'automne 2023, les questions de la pénibilité au travail et de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) se posent dans les métiers de l’industrie manufacturière. Ces derniers représentent 79% des maladies professionnelles reconnues dans le secteur de l’industrie métallurgique. Ces facteurs, pouvant provoquer une exclusion prématurée de l’emploi, viennent accentuer le besoin d’améliorer les conditions de travail dans les usines et ateliers.
De plus, selon l'INSEE, 65 % des chefs d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Parmi les secteurs les plus touchés figurent l'agroalimentaire et l'équipement électrique, ainsi que des métiers spécifiques tels que mouleur, polisseur et soudeur. Ce manque d'attrait entraîne non seulement une pénurie croissante de main-d'œuvre, mais également une problématique de préservation du savoir-faire industriel français.
C'est dans ce contexte que depuis plusieurs années, Universal Robots va à la rencontre des petites et moyennes entreprises (TPE et PME) partout en France. Cette année, une vingtaine d’ateliers a été organisée en étroite collaboration avec ses partenaires distributeurs en vue de faire découvrir aux entreprises locales les nombreux bénéfices des cobots. Polyvalents, flexibles et simples à programmer, ils permettent d’augmenter la productivité et les rendements, d’améliorer les conditions de travail et contribuent ainsi à l’attractivité des entreprises industrielles.
Retour sur quelques-unes des étapes qui auront marqué le Collaborate Tour 2023 !
FIT Robotique, distributeur certifié Universal Robots, implanté à Oyonnax dans l’Ain a organisé près d’une dizaine d’événements, pour la plupart en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Parmi ceux-ci, le jeudi 25 mai, c’est au sein des locaux du Groupe Baret que l’atelier a posé ses valises : une journée qui a permis à plusieurs PME locales de prendre connaissance des dernières innovations en matière de robotique collaborative et d’en apprendre davantage sur les cobots Universal Robots. «Leur programmation est accessible à tous, ils ne sont pas destinés à des roboticiens», explique ainsi Eliott Falgon, ingénieur d’affaires robotique chez FIT Robotique dans les colonnes du journal Le Messager.

A Mâcon le 8 juin chez Transmission Service, des responsables de petites et moyennes entreprises ont pu découvrir nos solutions de robotique collaborative qui « visent à soulager le travail des opérateurs », comme le souligne Le Journal de Saône-et-Loire.
Distributeur d’Universal Robots en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, CIR a organisé une journée de démonstrations cobotiques, le 8 juin à Toulouse*,* qui ont abouti à de fructueux échanges avec les responsables d’entreprises occitanes présentes ce jour.

« Dans les industries, nous avons des problèmes de TMS (troubles musculosquelettiques). Réaliser des actions répétitives toute la journée, cela va être la mission de ces robots collaboratifs, qui sont aux services des humains, pour effectuer ces tâches pénibles voire dangereuses comme la peinture, par exemple», explique Valentin Laval, ingénieur en cobotique chez CIR, pour ViàOccitanie.
Valérie Lopes, responsable Production chez Terres Cuites du Saves, présente sur place a très bien résumé la principale problématique actuellement rencontrée dans l’industrie et la manière dont les cobots peuvent y apporter une réponse : « Nous avons du mal à recruter. Soulager les postes nous permettrait certainement d’y remédier ».
HMI-MBS, distributeur certifié de solutions de robotique collaborative implanté dans le Loiret (Centre-Val de Loire), a participé au Collaborate Tour 2023 avec trois dates : le 23 mai à Angers, le 8 juin à Cambrai et le 22 juin Amiens. Lors de ces événements, des dirigeants d’entreprise ont eu l’opportunité de découvrir de nombreuses innovations dans le domaine de l’automatisation. Des solutions de chargement/déchargement de machines développée par Robotiq, ainsi qu’une solution de ponçage créée par Mirka, ont notamment été présentées. Les participants ont également été initiés à la programmation des robots collaboratifs.

A Amiens, Picardie la gazette était présente dans les locaux de la Machinerie !
ISYCOD, intégrateur certifié (CSI) de cobots Universal Robots dans la région Rhône-Alpes depuis 2020, a organisé l’une des étapes du Collaborate Tour dans ses locaux, en partenariat avec Sysaxes, le 14 juin à Décines-Charpieu près de Lyon.

Retour - en vidéo - sur cet événement, avec cet article du Progrès/Dauphiné… « Travailler avec des robots, et non comme des robots » : tout est dit !
Le 22 juin à Sarrebourg, les experts de Sysaxes ont organisé avec Robotindus, autre intégrateur certifié (CSI) d’Universal Robots, une journée de démonstrations de robots collaboratifs, portant sur plusieurs applications concrètes qui, quel que soit le secteur industriel, offrent des gains de productivité, de qualité et de flexibilité.

Plus d’une vingtaine d’entreprises locales ont répondu présente. Philipe Boog, cofondateur de BW Industrie a répondu aux questions du Républicain Lorrain pour illustrer très concrètement les apports de la cobotique pour son entreprise, PME pionnière de la robotique collaborative.
Sysaxes a ensuite joint ses forces à celles de C2i Méca le 29 juin à Clermont-Ferrand pour de multiples démonstrations d’applications de robotique collaborative. Une nouvelle journée couronnée de succès avec plus d’une trentaine de participants !


Le 6 juillet dernier, c’est chez Sysaxes à Allenjoie qu’a pris fin notre tournée : un beau final avec une trentaine d’entreprises ayant répondu à l’appel.
Surprise, et cerise sur le gâteau, l’UR20 - dernier né des cobots Universal Robots - était également de la partie sur deux applications (pick & place et palettisation) : une grande première en France !

Parlez-en à l'un de nos experts en automatisation dès aujourd'hui !