Du 7 au 10 mars 2023, Universal Robots, fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la robotique collaborative au niveau mondial, sera présent au salon Global Industrie Lyon. Sur son stand Hall 1 / E9 de plus de 100 m², seront présentées ses dernières solutions et applications de cobotique permettant d’illustrer la polyvalence, la flexibilité et la facilité d’utilisation des cobots.
Sera aussi présenté, pour la deuxième fois en France après ALL4PACK, son tout nouvel UR20 d’une capacité de charge de 20 kg. L'UR20 est la meilleure démonstration à ce jour de l'innovation inégalée d'Universal Robots dans le domaine de la cobotique. Avec sa conception d'articulations entièrement nouvelle, son utilisation permettra des temps de cycle encore plus rapides ainsi que la capacité de gérer des charges plus lourdes.
Près d’une quinzaine d’applications mettront en scène les possibilités d’utilisation des cobots UR dans différents secteurs industriels. Les visiteurs pourront ainsi notamment assister à des opérations de :
« Cette année à Global Industrie, rendez-vous incontournable pour Universal Robots, c’est encore une fois au travers de démonstrations d’applications très concrètes et très diverses que nous souhaitons montrer la polyvalence et la flexibilité de nos cobots qui peuvent être utilisés dans presque toutes les opérations industrielles », déclare Jocelyn Peynet, Directeur France d’Universal Robots. « L’occasion également de rappeler que l’industrie 4.0 n’est pas réservée aux grandes entreprises et qu’avec des outils simples et abordables, il est possible de gagner en compétitivité et de maintenir une production en local ».
Dans sadernière enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie, l’INSEE dévoile que les chefs d'entreprise sont à la limite de leur capacité de production et voient leur position compétitive se dégrader légèrement sur le marché national et hors Union Européenne. L’étude souligne aussi et surtout
que 67 % des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement.
Les cobots font partie des solutions pour répondre à ces problématiques. En effet, ils ont pour avantages de libérer les opérateurs des tâches difficiles et répétitives, de contribuer à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, d’augmenter la productivité et les rendements ainsi que d’améliorer la qualité de fabrication.