Universal Robots annonce l’intégration du logiciel GYS URCap MIG au sein de l’écosystème Universal Robots+ (UR+). Développée par l'entreprise française GYS, 1^er^ fabricant européen de machines de soudage, cette interface simplifie l’utilisation des cobots Universal Robots et soulage les opérateurs des soudures les plus fastidieuses et répétitives.
L’écosystème UR+ comprend aujourd’hui quelques 380 produits certifiés, développés par plus de 300 entreprises partenaires, et fournit tous types de solutions (vissage, préhension, Pick&Place…) dédiées aux cobots industriels. Ces solutions permettent aux robots collaboratifs Universal Robots de remplir une très grande variété de tâches industrielles. Les cobots sont flexibles, légers et peuvent fonctionner dans n’importe quel environnement de production.
Créé en 1964, GYS est quant à lui un groupe industriel français regroupant plus de 850 collaborateurs dans le monde. Historiquement connu pour ses chargeurs de batteries et son matériel de soudage à destination des artisans, GYS a progressivement étoffé son offre avec des produits technologiques pour servir des nouveaux segments de marché. Aujourd’hui, l’entreprise couvre des besoins larges, allant de l’artisanat au monde de la robotique, en passant par l’industrie, l’automobile, le naval et le nucléaire.
Métier réputé difficile et peu attractif, on observe depuis quelques années une véritable pénurie de soudeur en France. L’interface GYS URCap MIG, ne nécessitant aucune notion de programmation, permet de simplifier la communication entre les générateurs GYS et les cobots Universal Robots. Les nouveaux programmes de soudage se créent en toute simplicité et permettent un démarrage très rapide des applications. La solution cobotique complète - cobot et générateur GYS combinés à l’URCap MIG - vient en outre soulager l’opérateur qui, en apprenant au robot des opérations de soudage fastidieuses et répétitives, peut se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
« La synergie entre GYS et Universal Robots permet de proposer une solution cobotique prête à l’emploi, peu onéreuse et efficace. Gracieusement proposé par GYS lors de l’intégration d’un cobot Universal Robots, l’URCap MIG va permettre de démocratiser la mécanisation du soudage, jusque-là difficile à mettre en œuvre ! », explique Bruno Bouygues, Président Directeur Général de GYS.
« Nous sommes ravis de voir ce partenariat aboutir avec l’accueil de cette nouvelle référence parmi notre catalogue de solutions. GYS, en tant que fournisseur leader de solutions de soudage, notamment à destination les artisans du BTP, permet à Universal Robots de se renforcer sur ce marché porteur », indique Jocelyn Peynet, Directeur France d’Universal Robots.